Root of Trust を実現する車載MCU RH850 および 車載SOC R-Car における Secure Boot の紹介 #2
本Blogでは、車載マイコンであるRH850におけるセキュアブートについて、説明します。このブログ記事は、3 部構成のシリーズのパート 2 で、セキュア ブートとは何か、なぜそれが必要なのかを読者に基本的に理解させることを目的としています。RH850マイコンには、ICU-S、およびICU-Mの2種類のセキュリティIPがあります。本Blogでは、各タイプのデバイスでセキュアブートがどのように実現されているかを紹介します。