瑞萨电子构想的IoT

Strategy: 2 of 2

瑞萨电子构想的IoT

Autonomy―IoT 实现的物体自主时代

Q: 瑞萨电子构想的IoT将实现怎样的社会?

A: 用一句话说就是:每个人都能比现在更安心舒适地生活的社会。作为IoT的第一次浪潮,已经开始在能源、健康保健、物流、汽车等领域分析并利用智能手机和专用终端送来的大量信息(大数据)。本公司希望通过普及IoT,人们今后无需联网意识,也能通过设备与设备的自动相联进行动态自律的信息交换,实现支持人类生活和工作的社会。

Q: 您如何看市场?

A: 目前,联网的设备有125亿台,相当于全世界人均1.84台。根据调查公司的调查,今后如果全部设备都联网,到2020年全世界将达到500亿台,人均6.58台。据说制造业和服务业的市场规模在2020年将达到200兆日元,是有望迅速发展的市场。

Creation―与客户携手合作 打造IoT市场

Q: 瑞萨电子针对哪些领域?

A: 面对IoT市场,我们希望在制造、物流、社会基础设施以及新型行业中,利用各种数据提供新的服务。本公司的客户正在开发需要这些服务的设备和基础设施,因此希望与客户携手合作,认识新事业的现状并打造市场。

Q: 具体考虑怎样的产品和解决方案?

A: 我们正在考虑融合IT和控制的端对端解决方案,例如,隧道事故和首都高速公路老化问题的表面化需要公路和桥梁的状态监测系统。给对象安装传感器监视其振动情况,为使单片机能理解传感器信号的含义,只在发生异常时通过无线发出通知,达到降低网络流量的目的,为此本公司正在开发智能感测模块。管理公司在接到异常通知后交换零件或施工即可,不仅能确保安全,而且能大幅度降低基础设施的维护成本(图1)。因此,如何进行智能控制以及如何以低功耗可靠地联网非常重要。

图1:端对端解决方案的例子

图1:端对端解决方案的例子

Q: 已经实际应用了吗?

A: 还没有,这种智能监视系统正处于论证试验阶段。异常数据是什么样的数据还需要数据的积累和分析,当然还有谁支付系统成本的问题。类似桥梁公路的监视,如果IoT代替人工检查作业能削减成本,智能监视系统也许就能加快普及。但是,由谁为安全、安心、舒适的生活负担系统成本是今后普及IoT的一大课题。

Pioneer―率先行业的IoT解决方案

Q: 那您考虑从哪个领域开始普及IoT呢?

A: 我想还是从能看到具体效果的领域开始。例如,工业设备的大型制造厂家正在大力推进在全球迅速发展的工厂IoT化。IoT化的第一歩是通过工业以太网将中央的生产管理系统连接末端的马达,优化整个工厂的生产,是真正融合IT和控制的端对端系统。因为只有提高生产效率,才能降低成本并提高企业的竞争力,所以各公司都在努力实现能以较少人数和低耗电量进行快速生产的高效率工厂。本公司迅速提供符合工业以太网各种规格的高速低功耗网络芯片和马达控制单片机,与合作公司一起为客户提供工业网络的解决方案(图2)。

图2:由工业以太网芯片和马达控制单片机等构成的瑞萨工业网络解决方案

图2:由工业以太网芯片和马达控制单片机等构成的瑞萨工业网络解决方案

相关链接:工业网络解决方案

工业以太网通信LSI

工业网络

另外,改善用电效率中不可缺少的智能电表的需求也在不断增加,在已确定通信方式的国家和地区逐渐开始普及。这种智能电表要求能高精度测量用电量,电表自身的耗电量低并有防止数据窃听和篡改危险的安全功能。瑞萨电子采用独特的高精度测量算法,为客户提供应对安全威胁的低功耗解决方案(图3)。

图3:实现高精度高安全功能并支持各种通信方式的瑞萨智能电表解决方案

图3:实现高精度高安全功能并支持各种通信方式的瑞萨智能电表解决方案.

相关链接: 智能电表解决方案

Experience―实现IoT的技术和经验

Q: 实现IoT所需的关键技术是什么?

A: 也许不仅限于IoT,我认为有4个关键技术:(1)物物相联的网络技术;(2)传感器、马达及各种设备的控制技术;(3)提高能源效率的低功耗技术;(4)安全技术。请想象一下,如刚才谈到的要正确联动工厂的无数个马达进行高效率工作的情况,就需要以上的所有技术。办公室也一样,如传感器检测亮度后,通过联网的亮度信息来高效控制照明,减少用电量。

根据办公室的人数和活动,自主思考并工作。如果实现了IoT,不仅是亮度传感器,温度、烟雾、音量、臭味等更多的传感器也与网络相联,为了人类能舒适地生活,这些传感器能进行自主工作。因此,我认为传感器的控制技术和确保信息可靠性的安全技术非常重要。

Q: 请问有何进入IoT市场的计划?

A: 今后IoT市场的高附加价值服务需要各种可靠的数据,尤其是安全和服务的携手必不可少。我认为瑞萨电子能通过在IC卡、移动、汽车ETC等方面积累的安全技术和经验,提供高附加价值服务的支援。也就是说,能让我们每个人安心、舒适地生活在实现IoT化的网络社会。以前的客户、合作伙伴,还有给最终用户提供服务的企业,大家一起携手合作为服务创新献计献策,迅速进入有望扩大的IoT市场,为今后实现安心舒适的生活作出贡献。