1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2016
現在の株価
投資家の皆様へ

業績予想と実績の差異に関するお知らせ

2016年11月02日

  • ルネサス エレクトロニクス株式会社

 平成28年8月10日に公表した平成28年12月期第2四半期(累計)の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1.平成28年12月期第2四半期(累計)の連結業績予想と実績の差異の内容

(平成28年4月1日~平成28年9月30日) 

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する
四半期純利益
1株当たり
四半期純利益
(円)
前回発表予想(A) 301,000 26,000 23,000 11,500 6.90
実績(B) 304,604 33,113 28,836 19,394 11.63
増減額(B-A) 3,604 7,113 5,836 7,894 4.74
増減率(%) 1.2% 27.4% 25.4% 68.6% 68.6%
(ご参考)
前期第2四半期実績
(平成28年3月期第2四半期)
360,701 63,093 67,121 57,409 34.44

 

2.差異が生じた理由

 平成28年12月期第2四半期(累計)の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ36億円の増加となる3,046億円となりました。半導体売上高は計画比で生産数量が増加したことにより、予想比を33億円上回る2,958億円となりました。予想比での売上増に加えて、費用の抑制効果などにより、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益が前回予想を上回りました。

 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成28年12月期 第2四半期決算短信」をご覧ください。

 

 注意事項:

 当社は、平成28年6月28日開催の第14期定時株主総会で、定款一部変更の件を決議し、平成28年度より決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる平成28年12月期につきましては、平成28年4月1日から平成28年12月31日の9ヶ月間となります。

 

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact