瑞萨电子和 IDT 将共同引领创新的未来。作为嵌入式解决方案和模拟混合信号产品的领导者,两家公司将携手帮助客户在工业、基础设施和汽车等快速发展的应用领域中取得成功。双方的产品组合将相互配合,满足高数据处理性能的市场需求。

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。立即查看“成功产品组合” 解决方案的优势,了解瑞萨电子和 IDT 的优势产品如何相互协作,助您实现应用目标。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

组合产品的优势

IDT 的先进模拟混合信号设备与瑞萨电子的先进 MCU、SoC 和电源管理 IC 的组合使瑞萨电子能够提供全面的解决方案,以满足日益增长的高数据处理性能的需求。

创新而全面的产品组合

瑞萨电子和 IDT 共同为客户提供一系列用于嵌入式系统的可靠模拟混合信号设备,包括射频、先进的时钟时序控制、存储器接口和电源管理、光互连、无线电源以及传感器解决方案和技术。

实现新市场业务的增长

IDT 用于数据传感、存储和互连的混合模拟信号产品能够驱动数据经济的增长。瑞萨电子如今已将业务拓展到快速增长的数据经济相关应用,包括数据中心和通信基础设施,从而加强在工业和汽车领域的影响力。

扩展全球支持网络和运营网络

通过合并后的大量研发资源、销售网络和产品组合,客户可以获得更多支持和更广泛的系统解决方案以满足其需求。