![IoT Cloud Solutions](/sites/default/files/styles/banner_424x349/public/media/images/iot-cloud-solutions-lp-2016x349.jpg?itok=bttC_LS9)
RA6M5 MCUグループをベースにしたクラウドキット
CK-RA6M5クラウドキットは、ユーザが安全にクラウドに接続し、Cortex-M33ベースのRA6M5グループのMCUとクラウドサービスの機能を探索することを可能にします。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットは
小さなユビキタスIoTデバイスが生み出すビッグデータを管理するため、クラウド接続はIoTに不可欠な存在になりつつあります。ルネサスは、Renesas RA6M5およびRX65N MCUグループをベースにした2つのクラウドキット、CK-RA6M5およびCK-RX65Nを提供します。クラウドキットは、ルネサスMCU、センサ、アナログ、パワーデバイス、および接続モジュールを使用した完全なクラウド接続ソリューションを提供します。
クラウドキットは、ルネサスのソフトウェアパッケージであるFlexible Software Package とRX Driver Packageを用いた完全なソフトウェアコンポーネント、および複数のクラウド接続ソリューションを含むソフトウェアによってサポートされています。
CK-RA6M5とCK-RX65Nでサポートされるアプリケーションは、クラウドに依存しません。
AWSクラウドアプリケーションはFreeRTOS上で動作し、AWS IoT Coreを通じてAWSサービスに接続します。また、クラウドキット上のセンサデータを可視化するための機能豊富なカスタムダッシュボードを提供します。
Azure クラウド アプリケーションはAzure RTOS 上で実行され、IoT Hub を介してAzure クラウド サービスに接続します。アプリケーションは、統合されたEmbedded Wireless Framework (EWF) とAzure IoT SDK for Embedded C を使用して構築されています。
お客様のニーズに合ったルネサスのクラウドキットをお選びいただき、IoTデバイスとクラウドを組み合わせたIoTアプリケーションの開発をお楽しみください。
CK-RA6M5クラウドキットは、ユーザが安全にクラウドに接続し、Cortex-M33ベースのRA6M5グループのMCUとクラウドサービスの機能を探索することを可能にします。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットは
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットは
![]() |
セルラークラウド接続システム |
この動画では、CK-RX65NでAzure RTOSを使用する方法をご紹介します。CK-RX65NをMicrosoft Azureに接続し、クラウドと連携動作する方法をガイドするチュートリアルです。
![]() |
The IoT Cloud Connection Decision: Wi-Fi or Cellular? | ブログ | 2023年10月31日 |
![]() |
Empowering Designers to Connect to the Cloud Services of Their Choice | ブログ | 2023年4月6日 |
![]() |
セルラーLTE Cat-M1対応IoT開発プラットフォーム「クラウド開発キット」がMicrosoft Azureに対応 | ニュース | 2023年4月6日 |
![]() |
ルネサス クラウド キット CK-RA6M5とCK-RX65NでCellular-to-Cloudの開発を簡単実現! | ブログ | 2022年6月15日 |
![]() |
セルラーLTE Cat-M1対応IoT開発プラットフォーム「クラウド開発キット」、RAマイコン用とRXマイコン用を同時発売 | ニュース | 2022年6月15日 |