Motors are everywhere; drive them efficiently
As the industry strives to improve the efficiency of motor drives, it is crucial to comprehend the types and characteristics of various motor technologies.
As the industry strives to improve the efficiency of motor drives, it is crucial to comprehend the types and characteristics of various motor technologies.
ダイナミック回路ベースの超低消費電力ディスクリートタイム(DT)デルタシグマ(DS)ADCのコア技術の開発に成功。
自動車のE/Eアーキテクチャ進化に伴う市場ニーズにお応えするため、RH850/F1KシリーズとRH850/F1KM-S4シリーズの間をカバーするRH850/F1KM-S2シリーズを加え、お客様の選択肢を拡大します。
チップのトランジスタなどの大きさを示す指標である、半導体のプロセスノード。このノードの種類が年々増加するにつれて計算能力も向上しています。一般的にテクノロジーノードが小さくなるほど機能サイズが小さくなり、トランジスタが小さいほどより高速でエネルギー効率が高くなるのです。
当社の執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健が台湾で開催されたCOMPUTEX & InnoVEX 2023 Seminarにゲストスピーカーとして招待を受け、講演を行いました。
Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application
Radar modules require efficient antennas, which radiate the FMCW radar signal from the transceiver and receive the echoes created by the obstacles in the environment.
高速なシミュレーションを実現するR-Car S4用シミュレータRenesas QEMU Environmentをご紹介します。
With the ever-increasing power requirements of electronic devices, efficient power management has become a necessity. Power MUX load switches are one of the innovative solutions that aid effective power management.
FAQを参照してマイコンの技術的なトラブルを解決したいけれど、どう使えば良いか困ったことはないでしょうか?本ブログではFAQの便利な活用方法について紹介します。