新しいプラットフォームやプロトタイプを作成するにあたり、ADAS開発者は、eCUBEを使うことによって開発者の労力と時間を節約できます。本開発プラットフォームは、机上だけでなくテスト車両に搭載することも可能です。
eVIEW は、Linuxベースのオープン API を使用して、カメラセンサから表示までの一連の動作を実現し、映像フレームを直接取り出すことが可能です。
eVISION は、学習済みのニューラルネットワークライブラリの一例(交通弱者検出)になります。このライブラリは、Renesas V3H Computer Vision ハードウェアアクセラレータ向けに最適化されています。
ビデオ:eCube の紹介 | 測量カメラサンプルビデオ