RapidIO 10xNは無線インフラ向けに優れた処理能力や超低レイテンシを実現します
2016年10月11日

IDT®(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、テレコム、エンタープライズ、およびモバイルインターネット向けコンシューマテクノロジーソリューションの国際的なプロバイダーであるZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)が、新世代の無線基地局に向けて 新しいIDT® RapidIO 10xN インターコネクトセミコンダクタ製品を選定したと発表しました。最近発表したRXS スイッチファミリの IDT 製品は、ZTEのシステムがより大きな容量やスケーラビリティという増大し続けるニーズに向けて、今後数年間にわたって発展・達成することを可能にするでしょう。

IDT の前の世代のRapidIOスイッチは現在製造されているほぼすべての4G LTE携帯電話の通話やダウンロードで使用されています。

 「ネットワーク上でやりとりされるデータの量は驚くべき速さで増加しています。そのため、弊社が最新の無線基地局を作りあげる際には、将来の要求に向けて成長し対応できるような部品を注意深く選定しました」 ZTEのBaseband Unit DepartmentのチーフエンジニアであるTian Senは述べています。「IDTのRapidIOスイッチは通信分野の至る所に存在し、この新世代スイッチは極めて良いパフォーマンスを実現し、我々も将来のシステムのために十分な準備を行うことができます」

50GbpsのRapidIOインターコネクトはLTEや次世代のLTE-A や5Gシステムでの使用に関して確定的レイテンシで効率的な通信を可能にします。これらのシステム構成はRapidIOのファブリックを通じて接続されたASIC、 FPGA、プロセッサを含む多くの異種プロセッサ部品間での通信を必要とします。

IDTのRXSスイッチは最新のRapidIO 10xN規格を上回っており、IDTの前世代のスイッチの2倍以上のパフォーマンスを実現しています。4G LTE-Aや5Gに加えて、RXSスイッチはモバイルエッジコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティングやデータ分析のような集中的な帯域や低レイテンシが要求されるアプリケーションに理想的です。

「かつてないほどに、当社のネットワークの顧客はシステムに対して低レイテンシとより大きなスケーラビリティ、容量を要求しています」とIDTのコンピューティングおよびコミュニケーション部門のゼネラルマネージャーであるRon Jewは述べています。「新しいRapidIO RXSスイッチはZTEが無線インフラにおけるリーダーの地位を維持することにおいて重要な役割を果たしています」   

IDTについて

IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.) はお客様のアプリケーションを最適化できるシステムレベルのソリューションを開発しています。RF、タイミング、ワイヤレス給電、シリアルスイッチ、インタフェース、車載用のASIC、バッテリマネジメントIC、センサーシグナルコンディショナICや環境センサーなどの市場をリードするIDT製品は、通信、コンピュータ、コンシューマ、車載、産業向けの用途に広範囲なミックスドシグナルソリューションを提供しています。本社はカリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社 の株式は NASDAQ Global Select Stock Market®で取引されています。証券コードは「IDTI」。詳しくはwww.idt.comをご参照ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ もご参照ください。

IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

 

 《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011  E-mail: [email protected]

  

この記事をシェアする