Samsoniteのニュービジネスコレクションに組み込まれたIDのトランスミッタチップは、消費者にワイヤレス給電の使いやすさを提供します

2016年9月8日

IDT®(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、Samsonite社が IDT社をワイヤレス充電対応製品の第一世代品向け単独 IC プロバイダに選出したと発表しました。旅行かばん、スーツケース、アクセサリーの世界的リーダーであるSamsonite社は、ワイヤレス充電対応の 2 つの新ビジネスコレクションである EnerQI と Lady Tech に IDTのP9038 ワイヤレス給電トランスミッタを選定しました。Samsonite社は2017年第一四半期に欧州で同製品を市場に投入する計画であり、その後グローバル展開する予定です。

IDTのチップは、Samsonite製品内のパワーバンクに組み込まれる予定です。P9038 は、コンパクトパッケージ、 Qi 準拠のワイヤレス給電トランスミッタ IC です。

 「ビジネスかレジャーかに関わらず、移動中にネットに接続していることが欠かせなくなっていますから、電源へのアクセスは非常に重要だと言えます」と Samsonite Business and Accessories Division EuropeのゼネラルマネージャであるGianpaolo Sala 氏は述べています。「それがSamsoniteが弊社のカバンやスーツケースにこの技術を提供してくれる IDT社と提携した理由です」

Sala氏は続けて「Samsoniteは品質について高い評判を築き上げています。そのため、弊社がワイヤレス充電機能を推進すると決定したとき、IDT が単独サプライヤーとなることは当然の選択でした。IDT はワイヤレス充電について十分な実績があり、弊社はこれら新製品でこの実用的な機能を提供できることを楽しみにしております」と述べています。

「ワイヤレス充電はスマートフォンやスマートフォン関連アクセサリー市場のみならず幅広い市場で急速に拡大しています」とIDT ワイヤレスパワー部門のゼネラルマネージャである Chris Stephens 氏は述べています。

「スマートフォンが採用の第一波を示している一方で、IDT ワイヤレス給電チップは現在、ウェアラブル端末、家具、リモコン機器、そして Samsonite ビジネスバッグに組み込まれています。スマートフォンではワイヤレス充電の流行が最も早く来ましたが、IDT ワイヤレス充電チップは今のところ、ウェアラブル端末、家具、リモコン機器、そして現在は Samsonite ビジネスバッグに組み込まれています。これはワイヤレス充電が、スマートフォン向けインフラをサポートするマスマーケットのアプリケーションへ向けて初期の採用という障害を越えたことを意味しています」   

IDT の電磁誘導デバイスは、1億を超える製品に展開されています。IDT はワイヤレス充電リファレンスキットも用意しており、これを使用すればワイヤレス充電の専門知識がないエンジニアにも機能を簡単に設計に組み込むことができます。

IDTのワイヤレス給電  

IDTはワイヤレス充電器向けのワイヤレス給電トランスミッタおよびレシーバー・ソリューションにおけるリーダーであり、規格認証済み製品の広範なポートフォリオによって主要な規格とテクノロジーに対応しています。IDTは電磁誘導磁界共鳴いずれのテクノロジーの専門技術においても実績があり、WPC (Wireless Power Consortium)とAirFuel Alliance に理事として積極的に参加しています。IDTは、WPCとPMA(現在はAirFuel Alliance)の両規格に準拠した、業界初のシングルチップ・トランスミッタIC、最高出力のシングルデバイス・レシーバーIC、業界初のデュアルモード・レシーバーICなど、受賞歴のある革新的な製品を数多く発表しています。業界の大手ユーザーはIDTのリーダーシップを高く評価し、次世代ワイヤレス給電ソリューションのシリコン・ベンダーとして当社と提携しています。

IDTについて

IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.) はお客様のアプリケーションを最適化できるシステムレベルのソリューションを開発しています。RF、タイミング、ワイヤレス給電、シリアルスイッチ、インタフェース、車載用のASIC、バッテリマネジメントIC、センサーシグナルコンディショナICや環境センサーなどの市場をリードするIDT製品は、通信、コンピュータ、コンシューマ、車載、産業向けの用途に広範囲なミックスドシグナルソリューションを提供しています。本社はカリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社 の株式は NASDAQ Global Select Stock Market®で取引されています。証券コードは「IDTI」。詳しくはwww.idt.comをご参照ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ もご参照ください。

IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

Samsonite について

1910年に創業した Samsonite は流行を生み出すトラベルソリューションにおいて豊富な実績を持つ世界一流のスーツケースブランドです。画期的な研究開発や革新性の追求で知られている Samsoniteは、創業以来、革命的な Curv® 素材をスーツケース業界で独占使用するなどの業界初を数多く成し遂げてきました。Samsonite は旅行、ビジネス、子ども向け、カジュアル、アクセサリーなどの製品を幅広く提供し、より軽く、強靭な製品でトラベラーの旅をお手伝いしています。 www.samsonite.com 

《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011  E-mail: [email protected]

この記事をシェアする