2010年12月1日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰)は本日、携帯機器やカーナビゲーション(以下、ナビ)向けを中心としたSoC(システム・オン・チップ)を手がけるルネサス モバイル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:川崎 郁也、以下ルネサス モバイル)の営業を開始しました。ルネサス モバイルは、11月30日に買収を完了したノキア・コーポレーション(本社:フィンランド エスポー市、CEO:スティーブン・エロップ、以下ノキア)のワイヤレスモデム事業と当社モバイルマルチメディア事業を、本日付で分社型吸収分割により承継しました。

 当社およびルネサス モバイルは、今後の進展を見込むクラウドコンピューティング社会のインフラ技術であるLTE/HSPA+を搭載した機器や、急成長を続ける新興国を中心とした海外携帯電話やナビ市場に向けて、当社のモバイルプラットフォームとノキアから取得したワイヤレスモデム事業資産を組み合わせて製品力を強化します。さらに、会社分割を通じて、モバイルマルチメディア事業に特化したグローバルな事業体制の構築により、迅速な事業運営と製品提供を可能とし、海外事業を大きく成長させていきます。

 ルネサス モバイルは、ノキアの従業員を承継するために設立したフィンランド、インド、中国の地域会社と当社のSoC設計子会社であるルネサス デザインフランス(本社:フランス レンヌ)を子会社とします。ルネサス モバイルは、連結従業員1,800人のうち海外従業員比率が約75%という特長を活かし、グローバルなマーケティング・設計開発を推進していきます。

 ルネサス モバイルは、ノキアから買収したLTE/HSPA+技術を活用し、モバイルプラットフォームや組み込み型ナビのグローバルな事業展開により、海外市場を中心に売上を拡大し2012年度には、2009年度実績(分社化前の当社モバイルマルチメディア事業)の2倍の売上を目指します。

 また、ルネサス モバイルは、ノキアとの次世代通信技術についての長期的な共同開発も続け、クラウドコンピューティング社会の進展に引き続き貢献いたします。

以 上

ルネサス モバイルの概要

会社名 :
ルネサス モバイル株式会社
(英文名称 : Renesas Mobile Corporation)
本社 :
東京都千代田区大手町二丁目6番2号 日本ビル
資本金 :
50億円(ルネサス エレクトロニクス 100%子会社)
事業内容 :
携帯機器やナビ向けを中心とするSoC等の半導体事業
従業員数 :
約1,800名(連結、12月1日現在)
役員体制 :
代表取締役社長 川崎 郁也
取締役副社長 吉岡 真一
専務取締役(非常勤) Jean-Marie Rolland
常務取締役(非常勤) Heikki Tenhunen
取締役(非常勤) 茶木 英明

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする