2011年5月26日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)はこのたび、LED照明器具に必要とされるLED制御、電源制御および通信機能を1チップで実現する16ビットマイコン5品種を開発し、「RL78/I1A」の名称で、本日より順次サンプル出荷を開始いたします。

 新製品は、高速演算性能と低消費電力を両立した当社製CPU「RL78」を採用し、20~38ピン、32/64KB(キロバイト)のフラッシュメモリを内蔵する5品種で、通常動作時の消費電力を当社従来品「78K0/Ix2」と比べ20%削減した業界トップレベルの低消費電力マイコンです。また新製品は、(1) きめ細かい調光・調色のためのPWM(パルス幅変調)機能の強化、(2) 高調波電流の抑制を可能とするPFC(力率改善)制御機能の内蔵によるIC部品点数削減、(3) LED照明向けの安全機能強化、などの特長を有しております。

 新製品の採用により、灯りの色や明るさの制御する高機能な照明器具を低コストで実現することができます。

 新製品のサンプル価格は64KBのフラッシュメモリ、4KBのRAM、端子数38本の製品で220円/個となっています。2012年1月より量産を開始し、2013年1月には月産100万個の出荷を計画しております。

 またルネサスは、マイコンのプログラムの評価/開発に必要な評価ボード、ソフトウェア自動生成ツール(Applilet®EZ(アプリレットイージー) for HCD)、照明通信規格ライブラリなども本年7月から順次提供することにより、照明器具の開発期間短縮に貢献いたします。

 世界的なCO2排出削減に向けた取組みとして、低消費電力かつ長寿命であるLEDは昨今大きく注目されています。LED照明は産業・商業施設、街灯や家庭の照明器具への普及が進み、その市場は2009年約2千万台から2014年には4億台を越える市場へと急速に成長すると予想されています。

 このような状況のもと、当社は2008年に照明器具向けの8ビットマイコンを市場投入してまいりましたが、低価格、ライフスタイルに合わせた高精彩な調光・調色制 御、通信規格への対応を活用したビル・オフィスなどでの集中制御というニーズに応えるため、より高性能かつ低消費電力なマイコンとして新製品を開発したも のです。

 新製品の特長の詳細は以下の通りです。

(1)PWM出力機能の強化により、きめ細かい調光・調色が可能

 平均分解能0.97ns(ナノ秒、ナノは10億分の1)という高分解能PWM出力を6本搭載。これにより、従来比25倍のきめ細かい調光・調色を実現できる。また新たにPWM出力にオン/オフ制御タイマを搭載しているため、電流調光やPWM調光のどちらにも対応可能。

 また10ビットA/Dコンバータは入力に増幅率最大32倍のPGA(プログラマブル利得アンプ)を搭載しているため、高精度なLED電流の測定が可能となる。これにより、より細かい調光制御ばかりでなく、電流測定用抵抗を低減できるので、システム全体の消費電力低減に貢献する。

(2)PFC制御機能の内蔵によるIC部品点数の削減

 大電力器具の力率を改善するインターリーブ動作対応のPFC制御機能を新たに内蔵。これにより、外部割り込み端子やコンパレータと連動し、CPUを介さずにPWMタイマ制御が可能となるため、PFC制御ICが不要となる。

(3) LED照明の安全機能

 過電圧・過電流の検出用にコンパレータ(上限、下限を設定できるウィンドウ・コンパレータ対応)に連動してPWMタイマ出力を停止する機能を搭載。これにより照明機器の故障を予防できる。さらに強制出力停止時のポー ト状態をHi出力、Lo出力、Hi-Z出力の3種類から選択できる構成とすることで、さまざまな保護回路に柔軟に対応している。

 また、欧州の家電製品の安全規格で必須とされるIEC60730に対応できるよう、フラッシュメモリCRC(巡回冗長検査)演算機能、RAMパリティエラー検出機能、周波数検出機能、不正メモリアクセス機能などの回路を搭載している。

(4)照明用通信機能搭載

 CSIに加えI2CやUART (DMX512)、オープン標準の照明用通信規格DALI「 (Digital Addressable Lighting Interface) 」まで対応しているため、照明用の通信規格に柔軟に対応可能。

 ルネサスは新製品を、LED照明器具の高機能化に対応すると同時にシステム全体のコスト削減に貢献するものと位置づけ、今後積極的な拡販活動を展開するとともに、成長の著しいLED照明器具市場に向けたマイコンのラインアップを拡充する計画。また、マイコンのプログラム評価や設計を容易化するための電源/照明用ソリューションも順次提供してまいります。

 新製品の主な仕様は、別紙をご参照下さい。

以 上

*新製品は、Silicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けたSuperFlash®技術を使用しています。SuperFlash®は、米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国、日本などの国における登録商標です。その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする