「ISL94203」を世界のディストリビューション・パートナーを通じて供給開始
2015年8月24日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、医療用モビリティ・カート、電動車いす、電動自転車、ハンドヘルド電動工具、掃除機、太陽光/再生可能エネルギー貯蔵システムで使用されるリチウムイオン(Li-ion)の数種類のバッテリ組成に対応する3~8セル・バッテリ・パック・モニタISL94203を発表しました。ISL94203はインターシルの世界のディストリビューション・パートナーを通じて供給が開始されており、再充電可能なバッテリ・パックの正確な監視、保護、セルバランシングを実行し、バッテリ駆動時間の最大化と、充電とシステム動作の安全性を実現します。

OEMメーカーはNiCd電池や鉛蓄電池から、より環境に優しいリチウムイオン・バッテリへの移行を進めています。リチウムイオン・バッテリはより小型、軽量で、バッテリ駆動時間の延長を実現しますが、安全性確保のために監視/保護機能が必要です。ISL94203は再充電可能なリチウムイオン・バッテリ・パック向けの自立したバッテリ・マネジメント・システムとして機能します。内蔵のステートマシンとして5つの定義済みブロックを備えており、バッテリ・パックの個々のセルの精密な制御と動作寿命の延長を実現します。また、ハイサイド・チャージ/ディスチャージFET駆動回路を集積しており、バッテリ・パックを回路内でグランドに接続できる設計を可能にします。

 

ISL94203はプログラム可能な保護/監視機能を内蔵しており、短絡やセル電圧ショートなどの重大な異常からバッテリ・パックを保護します。ISL94203とバッテリ・パックとの安全な接続を確保するため、オープンワイヤ・チェック機能を備えています。さらに、重大な故障発生時にヒューズを切断させてバッテリ・パックの動作を停止させる特別な保護機能も内蔵しています。豊富な診断情報に加え、バッテリ・パックのホット・プラグに対応し、リチウムイオンのすべてのバッテリ組成をサポートします。

 

インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのフィリップ・チェズレイは、「インターシルの高集積バッテリ・パック・モニタISL94203は、再充電可能なリチウムイオン・バッテリ・マネジメント・システムの設計を簡素化します」と述べ、さらに「私たちのお客様は、バッテリ駆動時間の延長、高精度セルバランシング、素早く変化する負荷への高速応答を実現する、多機能なISL94203の性能を高く評価しています」と語りました。

 

  • 最高の集積度:セル電圧レベルシフト、自動セルバランシング、14ビットADC、電流検出モニタ、パワーFET制御、温度センサ・インタフェース
  • リチウムイオンCoO2、リチウムイオンMn2O4、リチウムイオン・リン酸塩バッテリなどの化学的組成に対応する8セル電圧モニタ
  • 単独ソリューションとして、あるいはマイクロコントローラとともに動作
  • 内蔵のチャージ・ポンプにより、バッテリ・パックの充放電FETを制御
  • 最大4.8Vまでのマルチセル電圧保護オプション
  • 過電圧、低電圧、過電流、短絡の各イベントに対するプログラム可能な検出/リカバリ時間
  • オープンワイヤ検出
  • デバイス設定のためのEEPROMを内蔵
  • バッテリ・パックの非使用時に起動するパワー・セーブ・アルゴリズム

ISL94203バッテリ・パック・モニタは、インターシルの世界の正規ディストリビュータ・ネットワークを通じて供給を開始しています。6mm角の48ピンTQFNパッケージで提供され、1,000個一括購入時の単価は2.19米ドルです。

 

ISL94203EVKIT1Z評価キットは単価328米ドルで提供しています。同キットは評価ボード、I2Cインタフェース向けUSBを備えたインタフェース・ボード、単独または外付けマイクロコントローラとの動作をサポートするソフトウェアGUIで構成されています。

 

3~8セル・リチウムイオン・バッテリ・パック・モニタISL94203の詳細、評価キット、インタフェース・ボードについてはhttp://www.intersil.com/products/isl94203 をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする