Renesas 365 workspaceは、ソリューション、および関連コンテンツの管理のための専用環境です。同僚を招待してソリューションの作業を共同で進めることができる共有スペースでもあります。
Renesas 365を今すぐ使い始める
すでにアカウントを持っていますか?
既存のRenesas 365 workspaceにアクセスし、中断したところから作業を再開するには、Renesasアカウントでサインインします。
詳しくはこちら
プラットフォームを初めて利用する、または利用可能な機能をより詳しく確認したいですか?

よくあるご質問
Renesas 365に関するよくある質問への回答をご覧ください
Renesas 365は、Renesasのソリューションを使用して組み込みシステムを開発する技術者、および複数の部門にまたがるチーム向けに構築されています。ハードウェア、ソフトウェア、およびシステム設計者を支援し、シリコンの選定から開発、共有環境での共同作業までをカバーする統合ワークフローを提供します。
Renesas 365 workspaceは、無制限のチームメンバーに対応します。同じ共有workspaceでの共同作業に必要な人数だけ、何人でも招待できます。
Renesas 365は、システムを考慮したMCUの探索、接続されたハードウェア、およびファームウェアのワークフロー、回路図とファームウェア設定間のシームレスなナビゲーション、そして共有され持続的な設計コンテキストを中心とした共同作業を可能にします。
Renesas 365のソリューションは、製品に関連するすべての設計プロジェクトを1か所にまとめるものです。これには、高レベルのアーキテクチャー向けのシステム設計、ハードウェア用のPCBプロジェクト、Web IDE、またはe² studioで作成されたソフトウェアプロジェクト、ならびにスマート組み込みアプリケーションで使用されるAIモデルが含まれます。
はい。既存のe² studioプロジェクトを数分でRenesas 365のソリューションに接続できます。Renesas 365 workspaceのホームページに表示される手順に従います。
Renesas 365の使用方法に関するサポートが必要な場合や、アカウント、またはworkspaceに関する質問がある場合は、Renesasサポートにアクセスしてください。