このビデオではFreeRTOSを使用したOver-the-Air (OTA) の実行と、Tera Term、Python、OpenSSL、およびRenesas Image Generatorのインストールについて詳しく説明します。
0:32 INSTALLING TERA TERM
0:46 INSTALLING PYTHON
1:33 INSTALLING OPENSSL
1:57 INSTALLING RENESAS IMAGE GENERATOR
2:32 CONNECTING THE CK-RX65N
2:55 SETTING UP AWS
8:28 GENERATING KEY PAIRS AND CERTIFICATES