2022-12-27

このビデオではRL78/G23 FPBでArduino IDEを用いてスケッチを動作させるための方法を紹介します。

関連リソース:クイックスタートガイドページ(GitHub)

00:00 オープニング
00:35 Arduino IDEのインストール
01:05 環境設定
01:36 ツールのインストール
02:00 スケッチの記述
02:10 COMポートの設定
02:50 ボードの設定
03:08 コンパイル、ダウンロード、LED点灯