Robotic Lawn Mower Blog

Lawn Maintenance Getting You Down? Robotic Mowers to the Rescue!

Compared to conventional lawn mowers, robotic lawn mowers offer many benefits including they are better for our environment and offer the convenience of remote programming, controlling and monitoring.

Easy-to-Start Automotive MCU Accelerates the Development Cycle

車載向けEasy-to-Start MCUが開発サイクルを加速

Axelは自動車、産業、コンシューマアプリケーションで使いやすく、開発しやすく、アクセスしやすい、車載向けEasy-to-Startマイクロコントローラのシリーズを紹介します。

Outdoor Air Quality: It’s Not Just About Urban Areas Blog

Outdoor Air Quality: It’s Not Just About Urban Areas

Learn about the importance of air quality to our health and the benefits of being able to monitor air quality, regardless of location, with Renesas’ ZMOD4510 outdoor air quality sensor.

No Porting Required! Real-Time OS Program Development that Even a Super Beginner Can Do Blog

ポーティング不要! 超初心者でもできるリアルタイムOSプログラム開発

これから組み込みリアルタイムOSを使う方に必須の機能、リアルタイムOSプロジェクト作成機能をご紹介します。

Ethernet TSN Switch IP Core Evaluated by Conformance Testing Provided by Spirent Communications Blog

Spirent Communications社が提供するコンフォーマンステストで評価済のEthernet TSN スイッチ IPコア

Ethernet TSN スイッチ IPコアは、米国Spirent Communications社が提供するコンフォーマンステストにPASSする高品質のIPコアであり、そのIPコアをFPGAに実装して評価している様子を動画でご覧いただけます。

A Tiny RX23E-A Board for Digital Load Cell Blog

RX23E-Aでデジタルロードセル小型基板を実現

MCUと高精度Analog Front End (AFE) をワンチップ化したRX23E-Aは、基板の小型化に最適、ロードセルとシグナルコンディショナの一体構造を実現します。

Condition Monitoring ASICs Extend Systems’ Lifetime Blog

Condition Monitoring ASICs Extend Systems’ Lifetime

With an ASIC solution, all the condition monitoring circuitry can be placed on the same chip with all the required electronics for the core function of the product.

The Art of Networking (Series 2): PCIe Goes Automotive Blog

ネットワーク技術(シリーズ2):車載PCIeの新しいWG発足、想定ユースケースと今後の展望

本稿では、車載ネットワークの観点から、PCIeの背景とサマリ、潜在的な車載ユースケース、ならびに車載適合への道筋を紹介いたします。

Easy Azure IoT Connection! RX65N 32-bit MCU Supports Azure RTOS Blog

簡単Azure IoT接続!~32bit MCU RX65NがAzure RTOSに対応~

RXファミリではAzure Certification Device認定を取得した評価キット、サンプルコードおよびAzure RTOSの導入を補助するIDE を用意しています。これにより簡単にAzure IoT Hubへ接続することができます。

FPGAマイコンH8SをFPGAに組み込もう

FPGAマイコンご紹介 ~FPGAにH8Sを組み込もう~

H8SをFPGAに組み込んだ実装例を元にFPGAマイコンをご紹介します。