xEV(電動車)の省エネ化、高性能化に応える世界最高レベルのIGBT製品
xEVの走行モーター制御用IGBT製品をご紹介します。
Jonpaulは、低価格な車両モデルへ高解像度カメラの拡大を加速させる新製品オートモーティブ・ハイディフィニション・リンクを紹介します。
Low power Wi-Fi technology will make the smart home network a lot simpler by eliminating the need for an expensive hub and solving the issue of protocol fragmentation.
生産開始から10年が過ぎても供給があり、長期製品サイクルをサポートできるMCUをお探しではありませんか?ルネサスRX MCUがその答えです。
ルネサスクイックコネクト IoTプラットフォームは、標準的なハードウェアとソフトウエアの構築要素を提供し、IoTシステムのクイックなプロトタイピングを可能にします。
新たに担当される安全管理者として、電源IC(power management IC: PMIC)を採用するとき、PMICが搭載している機能安全項目が難しくありませんか。もしくは設計経験豊富なエンジニアでISO 26262 (または IEC 61508) のモジュール開発に着手しようとしていますか。この記事では、車載システム設計の機能安全の概念を説明します。
RXマイコンビギナー及び、これから使う予定の皆さん、開発開始にあたってはルネサスWEBサイトのココを見て、コレをダウンロードしてくださいねー、についてご紹介します。2ステップで準備完了!です。
In this use case, we will explain how to use RZ/A2M's DRP image processing acceleration and light embedded AI algorithm to realize masked face detection; a detection speed of 20FPS can be achieved.
This blog presents the RA Family Beginner’s Guide – A step-by-step guide that takes you from the basics of the FSP and RA toolchain to creating a project from scratch with the EK-RA6M4 evaluation kit.
This blog details how the designers of the RAA2230xx 700V non-isolated AC/DC buck regulators have been able to create an innovative solution to meet the biggest challenges in power supply design.