Develop Faster Using Example Projects for RA MCU Innovation Kits for IoT
Users of RA MCU innovation kits for IoT can utilize 600+ example projects as building blocks to create feature-rich IoT and embedded proof-of-concepts quickly and easily.
Users of RA MCU innovation kits for IoT can utilize 600+ example projects as building blocks to create feature-rich IoT and embedded proof-of-concepts quickly and easily.
In this blog, we will explain security acceleration methods that are being standardized for CAN and Ethernet to improve the security performance and offload tasks to hardware.
This blog provides useful information on programming a pre-built hex file onto an RA kit using Renesas Flash Programmer and Segger® J-Flash Lite without having to build the source code or use an IDE.
マイコンを移植する際、プログラムは流用できるのか、同じ機能は使えるのか、移行前と移行後のマニュアルを並べて見比べることはありませんか?
これはとても時間がかかる大変な作業ですよね。
RXは、この移植に関する便利な資料を用意しています。
移植を検討のお客様、ぜひ一度ご覧になってください。
高機能化とIoT化が進む情報社会の益々の発展を考えると、個々の端末の低消費電力化は必須条件と言えます。本ブログでは、CPUがスタンバイのまま周辺機能を連携動作させることで低消費電力化を実現できるRAファミリ エントリーラインRA2E1 MCUおよびFlexible Software Package(FSP)、FPB(Fast Prototyping Board)-RA2E1キットを用いた低消費電力データロガーアプリケーションの短期開発について紹介します!
長距離、高速化通信を実現するCPX4(R9A06G061)は電力線通信技術 (PLC)検討やソリューション導入のお悩みを解決します。詳しくは、ブログをご覧ください。
スマートメータやHVACコントローラなどのネットワーク接続機器に要求されるリアルタイム性能とファームウェア更新機能を実現する32bitsマイコンRX66Nを紹介いたします。
RX MCUでは、オフラインで実行可能なエッジ音声認識ソリューションを提供しています。このエッジ音声認識ソリューションをリモート体験するサービスが準備できましたのでご紹介します。
Rather than waiting another 24 months for the supply chain to rebalance itself, you can purchase your components and accelerate your manufacturing today.