E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(10);ADAS/AD 画像認識ソフトウェア開発 (ソフトウェアにより自動運転社会の実現に貢献)
高度な自動運転社会の実現に向けて、画像認識ソフトウェアの開発、機能安全に対応した自動運転プラットフォームの提供に取り組んでいます。
2021年12月27日
高度な自動運転社会の実現に向けて、画像認識ソフトウェアの開発、機能安全に対応した自動運転プラットフォームの提供に取り組んでいます。
運転支援や自動運転分野において、車両周辺の認識センサー技術が非常に重要となってきます。今回、認識センサを代表するRADARについての取り組みを紹介します。
AUTOSAR MCAL ソフトウェアは、自動車の制御・通信の基盤を担い、安全・便利な社会を実現します。
車両における接続性の急速な成長により、車載ネットワークに対するサイバー攻撃の潜在的な可能性も高まっています。今回ルネサスの車載向けセキュリティソフトウェアの取り組みについて紹介します。
高度化・複雑化するE/Eアーキテクチャを実現するためのSWシステム設計およびシステム検証に取り組んでいます。
このブログ記事では、セキュアブートを紹介するブログ記事シリーズの3回目として、ルネサスのR-Car SoCデバイスのセキュアブートに焦点を当てています。
私たちが開発しているAIコンパイラは、学習済みのディープニューラルネットワークを入力として、Renesas製 R-Carで高速に動作する実行コードを出力するソフトウェアです。
本Blogでは、車載マイコンであるRH850におけるセキュアブートについて、説明します。このブログ記事は、3 部構成のシリーズのパート 2 で、セキュア ブートとは何か、なぜそれが必要なのかを読者に基本的に理解させることを目的としています。RH850マイコンには、ICU-S、およびICU-Mの2種類のセキュリティIPがあります。本Blogでは、各タイプのデバイスでセキュアブートがどのように実現されているかを紹介します。