~世界で最も革新的な企業 トップ100社に3年連続で選出~
2019年3月1日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、クラリベイト アナリティクス社による「Derwent Top100グローバル・イノベーター 2018-19」に3年連続で選出され、同社からトロフィーを授与されました。本アワードは、独創的な発明のアイデアを知的財産権によって保護し、事業化を成功させることで世界のビジネスをリードする企業・機関を選出するものです。

 クラリベイト アナリティクス社は世界的な情報サービス企業であり、同社の保有する特許データを基に、4つの評価軸、1)特許取得数、2)成功率(出願した後、登録された割合)、3)グローバル性(中国、欧州、日本、米国の各特許庁に出願された件数)、4)影響力(特許の引用数)を用いて、毎年、100社を選出します。ルネサスは同社より、「4つの基準のうち、今回は特に影響力において高いスコアを得ていることが選出につながりました。」とのコメントをいただきました。

 今回の受賞は、技術の創造性や革新性に基づいて生み出された発明の成果、価値がグローバルに認められたものと考えております。ルネサスは今後も、当社の技術力や専門性を活かして、先進技術の開発を推進し、知的財産を保護することにより、事業を発展させてまいります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。