2015年10月30日

 平成27年7月31日に公表した平成28年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.平成28年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想と実績の差異の内容

(平成27年4月1日~平成27年9月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 1株当たり四半期純利益(円)
前回発表予想(A) 364,000 59,000 58,000 44,000 26.39
実績(B) 360,701 63,093 67,121 57,409 34.44
増減額(B-A) △3,299 4,093 9,121 13,409 8.05
増減率(%) △0.9% 6.9% 15.7% 30.5% 30.5%
(ご参考)前期第2四半期実績
(平成27年3月期第2四半期)
416,928 50,526 49,094 35,118 21.07

2.差異が生じた理由

 平成28年3月期第2四半期(累計)の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ33億円の減少となる3,607億円、半導体売上高は25億円の減少となる3,515億円となりました。半導体売上高は予想比減となりましたが、費用の抑制や円安効果および特別損失が想定を下回ったことなどにより、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益は前回予想を上回りました。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成28年3月期 第2四半期決算短信」をご覧ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする