早期退職優遇制度の実施結果に関するお知らせ

2014年12月24日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役会長兼CEO:作田 久男、以下当社)は、平成26年10月29日、早期退職優遇制度の実施について公表いたしましたが、実施結果につきまして下記の通りお知らせいたします。

 

 

1.募集の内容

(1) 対象者
当社および国内関連子会社の35歳以上の社員等
なお、拠点再編に伴い、居住地の変更が必要になる社員については年齢を問わない。
(2) 募集人員
1,800名程度
(3) 募集期間
平成26年12月10日から12月19日まで
(4) 退職日
平成27年1月31日
(5) 優遇措置
通常の退職金に特別加算金を加算して支給する。また希望者に対し、再就職支援サービスの提供を行う。

2.募集の結果

応募人員数 1,725名

 

3.今後の見通し

 この制度の実施に伴い発生する特別損失額は約79億円であり、平成27年3月期第3四半期において計上予定です。なお、この制度の実施に伴う人件費の減少は、年間約148億円を見込んでいます。

 また、本件の当社の連結業績に与える影響は、平成27年3月期第3四半期連結業績予想に織り込み済みです。

 

以 上


現在の株価
投資家の皆様へ

ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。