2011年5月18日

 当社は、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災に伴い、平成23年3月期決算において下記のとおり特別損失を計上いたしましたので、お知らせいたします。

1. 特別損失の内容

 当社グループは、茨城県ひたちなか市にある当社の那珂事業所を中心に、東北・関東地方の拠点が被災し、建屋、生産設備などに被害が発生いたしました。これに伴い、下表のとおり、災害による損失49,504百万円を特別損失として計上いたしました。

 なお、主として固定資産の修繕費とリース解約損失については、連結貸借対照表に災害損失引当金として計上しております。

<災害による損失> (単位:百万円)
固定資産の修繕費 43,116
たな卸資産廃棄損 7,283
固定資産の廃棄損 6,187
操業休止の固定費 5,919
リース解約損失 2,987
その他 12
小計 65,504
未収受取保険金 △16,000
合計 49,504

2. 業績に与える影響

 上記の特別損失の平成23年3月期の業績への影響につきましては、本日発表の 「平成23年3月期決算短信」をご参照ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする