1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2017

別紙

現在の株価
投資家の皆様へ

インターシルのネイジップ・サイナエアーがルネサスの執行役員常務に就任

2017年02月25日

  • ルネサス エレクトロニクス株式会社

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下、ルネサス)は、2017年2月25日に発表したルネサスによるIntersil Corporation(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、以下 インターシル)の買収完了を受け、インターシルのPresident, CEO and DirectorのNecip Sayiner(ネイジップ・サイナエアー)が2017年2月24日付でルネサスの執行役員常務に就任したことをお知らせします。

 

 インターシルの買収完了により、インターシルはルネサスの100%子会社となりますが、引き続きサイナエアーがPresident, CEO and Directorとしてインターシルを率いていきます。

 

 サイナエアーは2013年にインターシルのPresident and CEOに就任し、インターシルの構造改革を推進して同社の売上と利益を改善させました。インターシル入社前は、Silicon LaboratoriesのPresident and CEOを7年間務め、ポートフォリオの多様化と拡大、ブロードベースド事業の成長を進めてきました。また、Agere SystemsでのEnterprise and Networking DivisionのExecutive Vice President and General Managerなど様々なマネジメント職を歴任しています。サイナエアーはトルコのボスポラス大学で電気工学と物理学学士号を取得し、米国のサザンイリノイ大学で工学修士号を取得、またペンシルベニア大学で電気工学博士号を取得しています。

 

 執行役員常務就任にあたり、サイナエアーは次のように述べています。

「本日はインターシルとルネサスにとって記念すべき一日です。ルネサスグループの一員となることは、大変光栄であり、また喜ばしく思っています。両社が協力し合うことで、技術を磨き、差異化した優れたシステムソリューションをお客様に提供できるようになると考えています。」

 

 ネイジップ・サイナエアーの略歴については別紙をご参照ください。

 

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact