概要

CSLab GmbH

カテゴリ: Development

DALI-2は、輝度、グレア、カラーレンダリング、プレゼンス検出を制御する能力を向上させ、DALI規格IEC62386にマルチ・ベンダの相互運用性を追加します。又、DALIとの下位互換性を維持しながら、アプリケーション・コントローラや入力デバイスなどの制御デバイスの標準化も導入しています。

DALI-2フレームワークは、S128マイクロコントローラインターフェース用のHALドライバ、追加のタイミング機能をカプセル化したフレームワーク・ドライバ、およびより高度なDALI機能を提供するオプションのライブラリ・フレームワークで構成されています。 S128マイクロコントローラのDALIインターフェースとThreadX®RTOS(オプション)を使用し、ユーザ・アプリケーションに統合されるライブラリを提供します。

詳しくは特約店・取扱店へお問合わせください。

DALI 2.0 Stack

Synergy Download

Synergy Gallery error 9000. Please submit a support request if the error continues.