Boost converters, also known as a step-up converters, are DC/DC power converters with an output voltage greater than its input voltage. The driver boosts the voltage of the power source that is less than the Vin.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
How to Efficiently Boost Power in High Voltage Automotive Applications ホワイトペーパー PDF 434 KB
Example of Driving an MCU from a Low-Voltage Power Supply by Using a Step-Up DC/DC Converter and Start-Up IC アプリケーションノート PDF 91 KB
AN1256: Boost Converter Generates 5V at 375mA from Wide Range Negative Input Supply アプリケーションノート PDF 59 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
How to Charge Supercapacitor Banks 基本ページ 2020年4月10日
Pulse Width Modulation 基本ページ 2020年4月9日
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月30日