特許取得済みの Zero-Distortion™ 技術を採用した Renesasの RF ミキサー製品群は、レシーバが所望の信号対雑音比(SNR)で耐えることができる最大シグナル レベル(IM3トーン)を劇的に改善します。 これらのデバイスはスケーラブルであるため、高いリニアリティを維持しながら消費電力を大幅に削減するモードでデバイスを動作させることができます。
Renesas は、優れた帯域外性能を備えたアクティブ ミキサーを提供しており、事前フィルタリングの要件を緩和します。 RF と LO のバランは内蔵されており、簡素化された 50 オームのインターフェースが可能です。 IF ポートは、低偶数次の歪みのプリ ADC フィルタを駆動するために差動 200 オームとして構成されています。 かかるソリューションは、デュアル ミキサーとシングル ミキサーの両方で利用できます。
2 x 2 および 3 x 3 スパー: これらの帯域内スパーはフィルタリングすることができないため、RF ミキサはシステムのためにすべての拒否を行う必要があります。 Renesas の RF ミキサー製品群は、これらの主要スパーに対する非常に高い除去率(> 70dB)を誇ります。
強力なパワー ダウン モード: Renesas のアクティブ ミキサーは、< 200 ナノ秒で完全にオンまたはオフにすることができ、最新の TDD システムには最適です。 また、LO ポートのインピーダンスはオフ状態では実質的に変化しないため、合成器の引き込みの可能性を最小限に抑えます。
スケーラビリティ: 複数の動作モードに加えて、すべての Renesas ミキサには、消費電力対リニアリティのスケールをさらに下げるための外付け抵抗オプションが含まれています。 電流をさらに低減しながら > 32 dBm OIP3 を維持し続ける方法に関するアプリケーションの記述については、製品ページを参照してください。 Renesas のシングルおよびデュアル ミキサー ポートの製品群については下表を参照してください。
Description
IDT's RF to IF downconversion dual mixers significantly benefit BaseStation vendors and operators. Featuring IDT Zero-Distortion™ technology, intermodulation Distortion is reduced up to 19 dB (98% at the device level, 83% at the system level) while power consumption is reduced up to 40% to 1150mW. IDT's RF to IF downconverting mixers are pin-compatible with competitor devices and are offered in 3 versions to cover any of the UTRA bands from 700 MHz to 2700 MHz allowing for a compelling upgrade option. Presented by Chris Stephens, Marketing Director, Integrated Device Technology, Inc. Learn more at by visiting the RF Products page.
Transcript
ブログ | 2022年9月2日 |