グッドデザイン賞受賞のリンナイ様ドミノ式コンロのデザイン実現を陰で支えた32ビットマイコンRX130のタッチキー技術
リンナイ様は、グッドデザイン賞を受賞したドミノ式コンロの高級感・重厚感のあるデザインを実現するために、上面パネルに厚さ4mm黒色ガラスを使用。電源off時にはユーザインターフェイス部を完全に消し去るコンセプトを実装するために、RX130の静電容量タッチをどのように使いこなされたのか、についてインタビューしました。
リンナイ様は、グッドデザイン賞を受賞したドミノ式コンロの高級感・重厚感のあるデザインを実現するために、上面パネルに厚さ4mm黒色ガラスを使用。電源off時にはユーザインターフェイス部を完全に消し去るコンセプトを実装するために、RX130の静電容量タッチをどのように使いこなされたのか、についてインタビューしました。
電源IC(PMIC: power management IC)という製品についてご存知でしょうか。マイコンへ最適なPMICを使用することでお客様の開発を加速することができます。
Learn how the integration of a hydrophobic membrane in Renesas’ indoor air quality (IAQ) sensor protects the sensor from harsh environments in a number of applications.
車両システムにおけるデータ帯域やスループットの増大、及びデータそのものへのセキュリティ対策によるチップリソース負荷の増大に関する課題とルネサスの取り組み
ルネサスでは新世代の静電容量式タッチ検出回路を内蔵したマイコンRA2L1を新たにリリースしました。今まで以上に使いやすく、信頼性が高いTouch ユーザーインターフェイスを実現します。
ルネサスのエキスパートとインタラクティブにマーケット動向を知り、システム構築のチャレンジとそれに対するルネサスのソリューション提案について意見交換を行うことが出来るVirtual TechDayを開催します。
パワポを使えば、C言語が書けなくても簡単にGUI開発が出来てしまうRX65N用の超お手軽ツールの使用レポです。
松尾駿がニューノーマル時代のニーズにマッチした製品づくりに貢献するHMIとして、ボタンに触れずに操作が可能な「タッチレスボタン」や「音声認識」による制御、LCDによる「グラフィックユーザーインターフェース(GUI)」の各ソリューションを紹介します。
DRP technology offers flexibility and excellent image processing capabilities with hardware-level computing capabilities and the ability to modify the computing logic in real time from the software level.