このTWS (True Wireless Stereo) および補聴器用イヤホンの充電器クレードル/ボックスソリューションは、高度に最適化したTWS充電器パワーマネジメントIC(PMIC)を使用し、USB-C、USB-Aおよびワイヤレス電源からの入力に対応しています。
充電器用PMICは、逆方向昇圧機能(バッテリの電圧を昇圧して出力)付きDC/DC降圧充電器と2つの個別制御可能なLDOを組み合わせ、イヤホンに個別に制御された電圧を提供します。 また、このソリューションでは、オプションでUARTベースの電力線通信(PLC)を提供し、必要な充電電圧の制御やSoC (State of Charge)/SoH(State of Health) 情報などの通信を行うことができます。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
![]() |
True Wireless Stereo (TWS) Earbud Charger Cradle | ブログ | 2022年5月21日 |