IDTが高性能タイミングソリューション製品群に、イノベーションの伝統を継承する新たな製品を追加

2017年12月6日

SAN JOSE, Calif., December 6, 2017 – IDT® (Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、業界初の18出力とクラス最小のアディティブジッターを特徴とする、新しい8SLVS1118ファンアウトバッファを発表しました。競合製品より2つ多い18個の出力と、クラス最高のアディティブジッター性能を組み合わせた8SLVS1118は、明確に定義されくり返し行なわれるクロック分配性能を必要とする厳しいタイミング要件の、現行および新興の通信、産業、医療 向けアプリケーションに最適です。

 IDTのタイミング部門バイスプレジデントであるKris Rauschは、次のように述べています。「IDTの新しい8SLVS1118に投入されているイノベーションは、広範で包括的な高性能タイミングソリューション製品群を提供する、IDTの継続的な取り組みを示すものです。これらの製品は、今後の5Gネットワークに求められるテラビットクラスのルータやスイッチなど、最も要求の厳しい用途に対応します。8SLVS1118の18出力と低アディティブジッターという独自の組み合せにより、製品開発者は重要なタイミング要件を満たしながら部品コストを削減することができます」

 8SLVS1118の18出力は、ネットワーク、産業、医療用途に使用されるルータやスイッチの設計者にとって大きな利点になります。これらの分野では、一般的な基板のポート数が96まで増加してきた状況により、部品コストが増大していました。8SLVS1118の18個の高密度出力と、選択可能なCMOS、LVPECL、LVDS論理レベルを活用すれば、設計者は出力数が少ないファンアウトバッファを追加する必要がないため、部品コストを削減し、製品のクロックアーキテクチャをシンプルにすることができます。

 18出力という8SLVS1118の利点をさらに補完しているのが、わずか39 fsというクラス最高のアディティブジッター性能です。これは、一般的なファンアウトバッファ製品が50 fsを超えるのに比べて、大幅に低い値です。高性能のスイッチとルータでは極めてクリーンな信号が必要になりますが、スイッチとルータの性能が25、100、400 Gbps、さらにそれ以上と向上する中で、アディティブジッターは大きな懸念事項になっています。

 IDTの8SLVS1118ファンアウトバッファは販売を開始しています。発注については販売特約店までお問合せください。

 差動および選択可能な最大3.2 GHzまでの出力周波数オプションや、最大350 MHzのシングルエンドの出力周波数オプションのデバイスを含む、高性能ファンアウトバッファ製品群のポートフォリオについては、idt.com/buffersをご覧ください。

IDT社について

 IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。RF、高性能タイミング、メモリーインタフェース、リアルタイムインターコネクト、オプティカルインターコネクト、ワイヤレス給電、スマートセンサーの分野において、システムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業の用途向けに完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeでもご覧いただけます。

IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: mayumi.honda@idt.com

###

© 2017, Integrated Device Technology, Inc. IDT  and the IDT logo are trademarks or registered trademarks of Integrated Device Technology, Inc., and its worldwide subsidiaries. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.

この記事をシェアする

この記事をシェアする