CPX3 Goes “G3-PLC Hybrid”
The R9A06G037 Cool Phoenix 3 Power Line Modem (CPX3) in combination with the RAA604S00 TsuRuGi sub-GHz transceiver has received the certification for the G3-PLC Hybrid specification.
The R9A06G037 Cool Phoenix 3 Power Line Modem (CPX3) in combination with the RAA604S00 TsuRuGi sub-GHz transceiver has received the certification for the G3-PLC Hybrid specification.
DSP通常被认为价格昂贵且实现困难,本文介绍一种使用 RX 系列 MCU 实现 DSP 功能的简单而低成本的方法。
随着物联网设备部署数量的增加,通过 OTA(空中下载)进行固件更新的需求一直在增加。我想介绍我们开发的一个中间件,用于实现RX 系列的 FOTA(Firmware update Over-the-air)。
This blog will present the basics of automotive radar and how they influence Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) development.
Renesas’ Triac-Based Motor Controller is a compact air conditioning system solution that offers optimized triac control for a simplified compressor motor control system design.
销售专门用于HEV/EV电机控制的瑞萨车载微控制器RH850/C1M-Ax的模型化开发用软件。在WEB中正在发布免费版。请利用这个机会进行使用。
R-Car Gen3e系列产品可以提高系统性能、ECU集成度、快速启动性能和功能安全(FuSa),易于从原有的R-Car Gen3系统升级。
使用市售通用 MCU 套件和 WVGA LCD 面板搭建构建从硬件构建到实际显示的 WVGA 显示器评估环境。在这个设置中,我们还使用了一个方便的 e2 studio 插件工具。
为了应对因新冠疫情而持续增长的非接触式控制需求,瑞萨电子提供了一款新的基于内置电容式触摸传感器单元(CTSU)的微处理器(MCU)的非接触式按钮解决方案。非接触式按钮演示解决方案提供了一种高性价比的方式来检测特定按钮的操作,而无需任何物理接触。通过该解决方案,客户只需增加一点成本,就可以快速组建自己的非接触式控制解决方案