这款基于嵌入式人工智能e-AI的高速图像处理器创新性地集成了动态可配置处理器技术(DRP),被评为年度最佳产品

2019年1月2日

日本东京– 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,采用动态可配置处理器(DRP)技术的 RZ/A2M微处理器(MPU)被《Electronic Products》杂志评为MPU和MCU类年度最佳产品。《Electronic Products》杂志编辑对2018年推出的100多款产品进行评估,并从10大电子产品门类中挑选出25款入围产品,并最终锁定了获奖产品。

瑞萨电子正在拓展自己的嵌入式人工智能(e-AI)解决方案的应用范围,通过实现端点智能化,将AI集成到嵌入式系统中。全球十多个国家的约150家公司已经在针对这一技术进行试验,实际e-AI使用案例超过30个。RZ/A2M MPU设计面向需要高速图像处理的智能家电、网络摄像头、服务机器人、扫描仪产品和工业机器设备的嵌入式AI辅助成像功能。它结合专有的DRP技术,独特地混合了图像识别与机器视觉,与用于AI推理的Arm® Cortex®-A9 CPU紧密相连,快速对应图像数据预处理和特征提取。

DRP基于大规模并行有线逻辑架构,在每个处理器周期内都能在不同数据集上执行不同操作。这使得RZ/A2M能够以高度灵活性实现低功耗实时图像处理,其性能是前身产品RZ/A1的10倍。RZ/A2M的创新还包括4MB片上SRAM、MIPI摄像头接口、双通道以太网接口和用于加密提速和建立信任根的硬件安全功能。

瑞萨电子产业解决方案事业部产业市场营销部高级总监Mark Rootz表示:“《Electronic Products》杂志将 RZ/A2M 评为业界年度最佳MPU类产品,对此我们深感自豪。嵌入式人工智能的快速发展,推动了对处理器前端高效图像处理的需求。通过AI推理得出的结论和采取的行动能在后端迅速执行,甚至有时能够并行执行。我们的DRP技术为机器视觉和图像识别应用带来更快的速度、更高的能效和更大灵活性。看到业界通过RZ/A2M加快了e-AI的普及,我们由衷感到喜悦。”

 

更多信息:

如需了解有关搭载DRP的RZ/A2M微处理器的更多信息,请单击此处

如需了解有关瑞萨电子e-AI解决方案与应用的更多信息,请单击此处

43年以来,“年度产品”奖一直用于表彰当年表现出色的产品。获奖产品应至少具备下列特质之一:代表重大技术进步或应用进步;采用独特创意设计;在性价比方面做出重大改善;显著提升设计性能;具备催生新产品设计和机遇的潜力。如需了解有关《Electronic Products》杂志评选的年度产品的更多信息,请访问www.electronicproducts.com。《Electronic Products》杂志归AspenCore所有。

(备注) ARM和Cortex是ARM(或其子公司)在美国和/或其他国家与地区的注册商标。本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。