新产品具有低至10µW的超低待机功耗和Linux快速启动功能
2024 年 1 月 16 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出一款全新64位通用微处理器(MPU)RZ/G3S,面向物联网边缘与网关设备并可显著降低功耗。
作为瑞萨RZ/G系列MPU的最新成员,RZ/G3S旨在满足现代物联网设备的苛刻要求,能在待机模式下功耗低至10µW(微瓦),并可快速启动Linux操作系统。该款全新MPU配备PCI Express接口,能够与5G无线模块实现高速连接。此外,这一产品还具备篡改检测等增强型安全功能,以确保数据安全。这些特性也使该产品成为家庭网关、智能仪表和跟踪设备等物联网应用的理想之选。
Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing 1st Division at Renesas表示:“瑞萨RZ/G系列在全球工业人机界面市场的采用率稳步上升。RZ/G3S代表着下一代产品,并将使我们进一步涉足增长迅速的5G物联网和千兆Wi-Fi 7网关市场。瑞萨持续借助战略收购在这些市场积极扩展我们的连接产品组合,以打造系统级高能效并可提升数据利用率的先进连接解决方案。”
RZ/G3S采用一颗最高工作频率为1.1GHz的Arm® Cortex®-A55内核作为主CPU,搭配两个工作频率为250MHz的Cortex®-M33内核作为副CPU。用户可以将MPU的工作负载分配至副CPU,从而让设备能够高效地处理传感器数据接收、系统功能控制和电源系统管理等任务,由此减少主CPU的工作量,进而缩减元件数量,实现更低的成本和更小的系统尺寸。
具有Linux快速启动功能的低功耗待机模式
产品新增的电源管理系统旨在将功耗降至小于10µW的极低水平,这一MPU还支持DDR自刷新功能,允许保留DRAM数据,同时支持Linux快速启动。快速启动功能帮助经常间歇运行的物联网设备节省电能,显著延长电池供电设备的运行时间。此外,该产品还提供待机模式,能够在低至40mW的功耗水平下维持副CPU运行,以便根据每个应用的具体运行要求灵活优化功耗。
通过PCI Express实现5G连接
RZ/G3S配备丰富的外设功能,包括千兆以太网、CAN、USB以及PCI Express接口。通过连接5G通信模块,该产品可实现千兆赫(GHz)级高速通信。
高可靠性与强大安全功能
与其它RZ/G系列产品类似,RZ/G3S的内部存储器和外部DDR接口均具有ECC(纠错码)功能,以保持数据的完整性。RZ/G3S可使用具有工业级Civil Infrastructure Platform™(CIP)Linux内核且经验证的Linux软件包(VLP)。借助VLP,开发人员将获得超过10年的维护支持,确保长期免受安全威胁。该产品还提供篡改检测、安全启动、安全调试等多种功能。RZ/G系列已通过Arm PSA 2级认证,瑞萨还计划在未来推动RZ/G3S产品获得此认证。
Anders Holmberg, CTO at IAR表示:“我们的IAR Embedded Workbench for Arm为MPU和MCU提供固有支持。通过将瑞萨具有高度安全信任根的RZ/G3S MPU与IAR的广泛安全工具解决方案相结合,开发人员可以快速开发高性能、安全的物联网设备,并更快将其推向市场。”
成功产品组合
瑞萨电子将全新RZ/G3S MPU与经优化的电源管理IC和时钟产品相结合,开发出“基于单板计算机的网关设计方案”。RZ/G3S的丰富接口允许设备通过USB、CAN、RS485、UART和I2C连接各种传感器。它还提供高性能无线连接选项,可为家居自动化或物联网应用构建强大网络,其多核设计允许实时数据处理,同时通过先进的睡眠模式功能实现节能。瑞萨“成功产品组合”依托于相互兼容且可无缝协作的器件,同时采用经过技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,加快产品上市进程。基于其产品阵容中的各类产品,瑞萨现已推出超过400款“成功产品组合”,旨在帮助用户推动设计流程,加快产品上市进程。更多信息,请访问: https://www.renesas.com/win。
供货信息
RZ/G3S 现已上市。 有关产品的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rzg3s。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。