全新DA14592 SoC和DA14592MOD模块支持众包定位等广泛应用,同时带来最低eBoM
2024 年 1 月 18 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出DA14592低功耗蓝牙®(LE)片上系统(SoC),成为瑞萨功耗最低、体积最小的多核(Cortex-M33、Cortex-M0+)低功耗蓝牙产品。得益于在片上存储器(RAM/ROM/闪存)和SoC芯片尺寸(决定成本)间的谨慎权衡,DA14592非常适合包括联网医疗、资产跟踪、人机接口设备、计量、PoS读卡器,和“众包位置(CSL)”跟踪等在内的广泛应用。
DA14592延续瑞萨低功耗蓝牙SoC在最低无线电功耗方面的引领地位,并采用全新低功耗模式,从而实现在0dBm时提供业界先进的2.3mA无线电发射电流和1.2mA的无线电接收电流。此外,它还支持仅为90nA的超低休眠电流,延长 依赖电池供电的终端产品的工作和使用寿命,并针对需要处理大量应用的产品支持34µA/MHz的超低工作电流。
从解决方案成本的角度看,DA14592通常只需6个外部组件,带来同类理想的工程物料清单(eBOM)。该产品仅采用系统时钟和高精度片上RCX,消除了大多数应用中对睡眠模式晶体的需求。更低的eBOM,加上DA14592的小型封装(WLCSP:3.32mm x 2.48mm,和FCQFN:5.1mm x 4.3mm),也为设计人员构建了极具吸引力的小尺寸解决方案。DA14592还包括一个高精度、sigma-delta ADC和多达32个GPIO。与同类其它SoC不同的是,它还提供一个支持外部存储器(闪存或RAM)扩展的QSPI,以满足需要额外存储器的应用。
瑞萨已将实施低功耗蓝牙解决方案所需的所有外部组件集成至DA14592MOD模块中,为客户实现最快的上市时间和更低的整体项目成本。该模块的设计重点在于确保最大的设计灵活性:将DA14592的功能全面路由到模块外部,并使用齿形引脚以便在开发过程中轻松/低成本地安装模块。
“众包”定位是瑞萨基于DA14592和DA14592MOD展示的一个关键应用。预计到2031年,仅北美市场的苹果AirTag销售额就将达到290亿美元以上(注)。谷歌近期也宣布计划建立名为“Find My Device”的众包定位网络。瑞萨致力于在谷歌“Find My Device”网络推出后即刻为这两个移动操作系统提供同类理想的参考设计,带来业界卓越的功耗、eBOM和解决方案占用空间。这些参考设计不仅将加速标签设计,还能让制造商轻松将DA14592附加至其容易丢失或被盗的产品中,借助数十亿部智能手机实现产品的全球定位,从而使其产品与众不同,并提升终端客户的价值。使用DA14592MOD还将消除对全球监管认证的需求,缩减了开发成本并进一步加快产品上市速度。有意在其产品中添加该功能的客户可发送电子邮件至瑞萨电子:[email protected]。
Davin Lee, Sr. Vice President and General Manager of the Analog and Connectivity Product Group for Renesas表示:“凭借瑞萨标志性的低功耗特性和同类理想的eBOM,DA14592及DA14592MOD扩展了我们在低功耗蓝牙SoC领域的卓越地位。此外,我们积极听取客户反馈,不断扩大产品支持范围,为众包定位等应用带来参考设计,帮助客户更轻松地达成产品差异化,在保持最低成本的同时创造优质价值。”
成功产品组合
瑞萨将全新DA14592与其产品组合中的众多兼容器件相结合,提供了包括轻型电动汽车仪表板在内的广泛“成功产品组合”。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
DA14592现已量产,DA14592MOD有望于2024年二季度通过全球监管认证。有关瑞萨综合开发套件与支持的相关信息,包括其广泛采用的低成本、免授权费的产品线测试工具,请联系瑞萨或访问:renesas.com/DA14592。
(注)资料来源:IMIR® Market Research Pvt Ltd.
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。