结构化的网络安全管理系统确保整个产品生命周期内整体网络安全

2023年7月20日

2023 年 7 月 20 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,其用于微控制器(MCU)和片上系统(SoC)开发的汽车网络安全管理系统(CSMS)已依据国际标准ISO/SAE 21434:2021进行定义和实施。CSMS框架适用于瑞萨电子位于日本武藏的设计中心,并已获得TÜV Rheinland Industrie Service GmbH认证。

  • 汽车网络安全管理(TÜV Rheinland )
    • ISO/SAE 21434 - 汽车级供应商
    • ACSM(汽车网络安全管理)112:ML2:管理级

该认证重申了瑞萨电子对一级供应商和汽车制造商(OEM)的承诺,即瑞萨电子将继续履行其CSMS职责,根据最近联合国欧洲经济委员会(UNECE)UNR155法规的要求,帮助汽车制造商获得车辆型号认证。正如早先发布的新闻稿所述,所有在2022年1月1日之后开发的瑞萨电子汽车级MCU和SoC都将遵循经过认证的ISO/SAE 21434:2021网络安全管理系统(CSMS)开发流程,包括16位RL78和32位RH850 MCU,以及广受欢迎的R-Car SoC产品家族。

安增 贵志, Vice President of the HPC Core Technology Division at Renesas表示:“通过独立第三方认证,客户可以确信瑞萨电子对CSMS流程的管理符合ISO/SAE 21434:2021所定义的要求。OEM和一级供应商能够借助此类独立第三方认证来简化他们的车型审批流程,而无需对我们的流程进行自己的审核。”

瑞萨电子在全球范围内为 ISO/SAE 21434:2021 标准的制定做出了重大贡献,对网络安全的承诺和奉献更超越了汽车行业。2019年,瑞萨电子获得了TÜV Rheinland认证,符合IEC 62443-4-1标准。该标准规定了工业产品安全开发的流程要求。

瑞萨电子持续为客户开发安全且可靠的产品。ISO/SAE 21434:2021认证是瑞萨电子在汽车级MCU和SoC领域继ISO 26262认证之后取得的最新成果。客户可以确保在新一代车载系统中使用瑞萨电子MCU和SoC时,将符合产品网络安全和功能安全方面的国际标准。

了解更多信息,请访问:https://www.renesas.cn/cn/zh/application/key-technology/security/automotive-security

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。