网络安全管理系统更新确保贯穿产品生命周期的整体网络安全
2021 年 10 月 8 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,自2022年1月起的新开发项目中,瑞萨的汽车级微控制器(MCU)和片上系统(SoC)解决方案将完全满足ISO/SAE 21434道路车辆网络安全工程国际标准。瑞萨此举秉承公司对汽车网络安全的持续性承诺,旨在建立并实施强大的网络安全管理系统(CSMS),并使其成为联合国欧洲经济委员会(UNECE)新法规UN R155的组成部分。
这一承诺还向OEM(original equipment manufacturers,原始设备制造商)和一级供应商重申瑞萨将继续履行其CSMS责任。自2022年1月开始,瑞萨未来所有车用MCU和SoC都将遵循ISO/SAE 21434标准;包括16位RL78和32位RH850 MCU,以及广受欢迎的R-Car SoC产品家族。
ISO/SAE 21434(2021年8月31日发布)和UNECE UN R155均要求在整个汽车供应链中实施网络安全管理。自2022年7月起,将要求汽车OEM为新车型建立车载CSMS,从而确保已实施严格的网络安全流程以获得车辆类型批准。随着瑞萨对ISO/SAE 21434的承诺, OEM和一级供应商可更加信赖瑞萨解决方案。
瑞萨电子汽车核心技术开发部副总裁安增贵志表示:“ISO/SAE 21434为安全网联汽车设定标准。对此,瑞萨电子拥有一套全面流程,包括在每个开发阶段针对安全性进行的分析和评估;这使得我们能够评估风险,并采用风险缓解政策,为供应链提供可靠的全球汽车安全合作伙伴。瑞萨在悠久的发展进程中,始终将安全置于设计的首位;因此,这也十分自然地成为瑞萨致力于为汽车领域客户打造安全、尖端的新一代互联汽车解决方案的下一步举措。”
瑞萨符合ISO 26262标准的功能安全流程由来已久;同时,瑞萨还在进一步强化开发流程,重点关注安全问题,以延续在构建可靠系统层面的卓越表现。2019年,瑞萨的工业CSMS流程通过了TÜV Rheinland认证,符合IEC 62443-4:2018规范。
以这些既定流程为基础,加上瑞萨深入参与ISO/SAE 21434标准的制定,公司将持续升级车载CSMS流程,以应对ISO/SAE 21434提出的新要求和新期望,并加强有效的网络安全文化;其中包括建立系统安全、硬件安全和软件安全的引领角色,以管理与安全相关的开发活动,并创建特定工作产品确认对流程的遵从性。瑞萨在ISO 26262标准下拥有悠久而丰富的汽车级MCU和SoC开发经验,我们将进一步满足包括ISO/SAE 21434在内的网络安全市场需求。
更多信息,请访问:https://www.renesas.com/application/automotive/automotive-security。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。