概览

描述

这是一个电池供电的独立系统,具有无线连接功能,可使用低功率 Wi-Fi 通信来检测易燃气体的泄漏问题。 它是工业和家庭应用中非常实用的系统。 在此系统中,有关液化石油气 (LPG)/管道天然气 (PNG) 气体泄漏的信息,可通过具有内置 Wi-Fi 通信的单个微控制器 (MCU) 进行检测、报警并传达给用户。 Wi-Fi 与最近的路由器进行通信,并在用户手机上通过专用移动应用程序的推送通知来发送更新。

系统优势:

  • 搭载 DA16200 Wi-Fi 模块的无线连接物联网系统。
  • 针对超长使用寿命、超低功耗改进的算法使用 ZMOD4410 室内空气质量和 HS3001 相对湿度/温度传感器进行泄漏检测。
  • 使用 PMOD 的扩展接口,适用于蓝牙低功耗 (LE) 或独立 MCU 操作。
  • 独立、壁挂式系统,体积非常小且组件数量少。
  • 提供 LED 指示,用于 Wi-Fi 连接指示。
  • 提供蜂鸣器指示,用于气体泄漏的安全/安保风险指示。

目标应用:

  • 液化石油气 (LPG)、管输天然气 (PNG) 泄漏检测
  • 工业气体泄露检测
  • 厨房空气质量和温度检测
  • 厨房烟囱
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合