高度集成的 RAA239101 低功耗模拟前端 IC 包括基于光电探测原理的完整烟雾探测器系统所需的外围设备和功能。 它通过参数化功能(LED 电流选择,PGA 增益设置,集成电池测试功能)灵活实施。
系统优势:
目标应用:
Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for the Household Smoke Detector Solution.
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
该解决方案使用高度集成的 RAA239101 低功耗模拟前端 IC 和 RL78/G12 MCU,包括基于光电探测原理的完整烟雾探测器系统所需的外围设备和功能。
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。