概览

描述

R-Car E3 与系统电源管理芯片 (PMIC)和可配置式 PCIe 时钟发生器的组合可为可扩展的驾驶舱和信息娱乐解决方案提供高效率并支持各种显示输出和高质量输出 。

系统优势:

  • 参考板可以让开发人员有效地对基于 R-Car E3 的解决方案性能进行评估并缩短产品开发周期
  • R-Car E3 可在最大 12.3 英寸和 1920 x 720 像素大屏幕实现流畅的 3D 仪表盘显示
  • 灵活的系统电源管理芯片 (PMIC)可为多种多核片上系统 (SoC) 供电,并集成具有多种睡眠模式的全电源轨管理系统,从而实现优化的系统解决方案
  • 为 R-Car SoC 配备经验证的 PMIC,可以降低成本并缩短开发时间

联系销售

图像

视频和培训

车用集成时钟发生器

了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。

视频笔录

大家好,我叫 Etienne Winkelmueller,是瑞萨电子负责汽车时钟解决方案的产品线经理。 今天我来和大家聊聊时钟。

就时钟而言,目前的挑战在于随着数据速率的提高和系统复杂性的增加,需要引入一套全新的要求,特别是更高的频率和更低的抖动。

此演示展示了如何使用集成时钟发生器,来创建系统所需的所有时钟。 这个特定只示例展示了瑞萨的 R-Car 系列 SoC,但该示例适用于任何类型的电子系统。

集成时钟发生器具备众多优点。 它们可以生成任何高达 350 兆赫的频率,单端或差分信号以及抖动达到 PCIE Gen 4 水平。 它们还具有展频或频率可重配置等其他功能。

易于配置是该器件最受欢迎的特点。 只需点击网站上的链接,在表格中填写您的技术需求。

用瑞萨集成时钟发生器代替多个晶体振荡器可以获得如下优势:节省占位空间、更丰富的功能、更高的灵活性和更低的成本。

图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合