概览

描述

瑞萨电子 MCU 和汽车高清晰度链路 (AHL) 设备相结合,使得仅需使用一根双绞线电缆即可实现视频传输和对摄像头系统的控制(例如后置摄像头、全景环视系统和电子车门后视镜)。

该框图显示了一个系统示例,此示例在雨天使用鼓风机去除摄像头镜头上的水滴。

系统优势:

  • 用于控制鼓风机电机的 I2C 信号可以叠加在瑞萨电子的视频传输系统 AHL 的视频信号上。 因此,只使用双绞线电缆就能实现数据传输,有助于降低成本和减轻重量。
  • 通过使用 AHL 摄像头和评估板来缩短开发周期并降低成本,为快速轻松的开发提供所需环境。

联系销售

图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合