实现70 uA/MHz的低工作电流,32MHz下性能可达到41DMIPS
2010年12月2日

2010年12月2日,瑞萨电子(中国)宣布在大中国区推出超低功耗的新型RL78族微控制器(MCU)。RL78族融 合了R8C和78K(78K0,78K0R)两族产品的优势特性,实现了更低的功耗、更优的性能和更高的集成度,并可提供强大的移植路径。新产品采用了全 新的RL78 CPU内核,该款内核以低功耗、高性能78K0R CPU内核为基础,整合了R8C族和78K族各种强大的外设功能,适用于包括电池供电设备和家用电器在内的大量应用。

 

  RL78 MCU实现了业界领先的低功耗:工作电流仅为70微安(μA)/兆赫(MHz),待机电流0.7 µA,内置实时时钟(RTC)和低电压检测功能(LVD)。新产品基于130纳米(nm)工艺,设计能效高,在32MHz的工作频率下,可达到41 DMIPS(注1)的性能。RL78 MCU采用的先进工艺可令片上元件达到更高的集成度,例如:能够集成32MHz ±1%的片上振荡器(注2),集成支持后台运行的可擦写100万次的数据闪存,并且支持1.6至5.5伏(V)工作电压。这些特性在为产品提供丰富功能的 同时,还降低了系统成本。这都是对于下一代8/16位微控制器设计而言非常重要的要求。

 

  今年4月1日原NEC电子和原瑞萨科技完成合并成立瑞萨电子后,为提高产品开发效率,新公司将其主要MCU业务以设计平台形式进行了整合。同时,也将使用的工艺种类从六个降至三个并建立了加工网,以降低产品生产成本并增强应对需求趋势的能力。

 

  RL78 MCU是通过设计平台整合,选用最新130nm工艺后推出的首个微控制器族。RL78族将来自两个公司的R8C族和78K族8位和16位MCU进行结合并 加以扩展,有助于实现更低的总系统功耗,并扩展了极其多样的产品,可帮助开发者降低总的系统成本。可以预见RL78族将充分满足未来8位和16位MCU的 市场需求。

 

RL78族的其它特性列举如下:

 

(1) 可降低系统整体功耗的各种功能

  除了在运行模式下拥有70uA/MHz、RTC+ LVD活动状态下的0.7uA的超低功耗外,RL78族 MCU还新推出一种独特的低功耗模式——小憩模式。小憩模式下,CPU在待机的同时可支持A/D转换和串行通信,从而极大地扩展了电池供电设备的寿命。

 

(2) 内置安全机制

  RL78族 MCU结合了大量的内置机制,用以满足各种电器安全标准(如IEC60730)的要求。这种特性包括一个闪存循环冗余码校验(CRC)功能,RAM奇偶误差检验,时钟故障和频率检测电路,A/D测试功能与非法存储器访问检测功能。

 

(3) 行业标准开发工具

  可用的硬件开发工具包括瑞萨电子的低成本片上调试仿真器E1和全功能仿真器IECUBE,令客户能够选择到最适于其调试要求的MCU产品。未来,公司还将发布E1仿真器的各种版本,支持包括RL78族在内的所有瑞萨电子MCU,为瑞萨电子的产品提供丰富而低价的工具支持。

 

  瑞萨电子CubeSuite集成开发环境(IDE)和PG-FP5闪存编程器为开发者在应用软件方面提供了强大的技术支持。另外,瑞萨电子的合作伙伴公司也将为RL78族发布多种硬件和软件开发工具。

 

 (注1)Million Instructions executed Per Second :主要用于测整数计算能力。Dhrystone方法下每秒执行百万条指令。Dhrystone是一种用于计算机运行性能的程序。对于RL78 族,41DMIPS的性能值是采用Dhrystone 2.1标准进行量度的。

 (注2)目标值

 

  欲获得更多信息,敬请登陆独立数据表相关网站 www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rl78.html ,了解新款MCU的规格。

 

 (注)新的RL78族采用Silicon Storage Technology公司授权的SuperFlash®技术。SuperFlash®是美国Silicon Storage Technology公司在美国、日本和其它国家的注册商标。本新闻稿中提到的产品和服务名称为其各自所有者的商标或注册商标。新闻稿中出现的其它产品和 名称,为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。