2010年12月2日 北京 — 瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)今天宣布,开始在中国推广其新一代RX族32位微控制器(MCU),包括RX62N群、RX621群和RX62T群。
RX族是基于RX CPU架构的新一代MCU,集成了原先瑞萨科技的16位和32位CISC MCU的优秀特性。
RX CPU可以达到1.65DMIPS/MHz的高性能,并配备了单精度浮点运算单元。
RX MCU内部集成了瑞萨自有的MONOS Flash,可以在100MHz运行时实现零等待存取。
支持32位硬件乘累加(MAC),片内集成32位乘法器和除法器。
全新的CPU架构和编译器配合,实现了超高的代码效率,可以使用更少的内存完成需要的工作。
RX62N、RX621和RX62T群一共由71个不同的产品组成。
RX62N群(16个产品)集成了以太网控制器、USB2.0和CAN控制器;RX621群(15个产品)集成了USB2.0和CAN控制器。适用于楼宇控制,工业控制(如工业自动化)以及办公设备的网络连接。
RX62N群和RX621群管脚兼容,并可以提供BGA和LGA小尺寸封装。主要特点如下:
除了传统的串行通信接口,RX62N和RX621群还提供了各种其他通信能力,包括以太网控制器(仅限RX62N群)、USB2.0全速单元(主机、设 备、OTG)和CAN接口。和以前的设计相比,使用这些集成外设可以省去很多外部元器件,使得系统设计更加紧凑,成本更低。
RX的以太网控制器(MAC)已经在SuperH系列32位MCU上被广泛使用。支持IEEE802.3u标准的MII和RMII接口,支持10Mbps和100Mbps以太网连接。
和瑞萨以前的CISC产品相比,RX的USB模块还可以支持主机功能,尤其是176管脚的产品可以支持两个通道独立运行。每个通道可以独立设置成需要的功能,可以在更小的尺寸和更低的成本下实现更多功能。
除了哈佛结构的CPU总线外,RX62N、RX621 MCU内部还集成了两条高速总线,可以通过DMA、DTC(数据传输控制)、外部总线DMA(Ex-DMAC)或CPU指令来搬移数据,实现高吞吐率。通 过使用Ex-DMAC还可以在外部总线上直接驱动TFT LCD彩屏。
RX62T群(40个产品)集成了增强的定时器单元(MTU3,GPT)、12位AD转换器(1微秒转换时间),每个AD转换单元还集成可调增益运放和窗口比较器,适用于各种电机控制和变频器应用。以100MHz运行的高集成度RX62T MCU可以在大幅度提升产品性能的同时有效的降低系统成本。主要特点如下:
多功能定时器3(MTU3)可以控制两个三相电机,而新开发的16位通用PWM定时器(GPT)可以控制一个三相电机。这样,一个RX62T MCU就可以同时控制三个三相电机,进一步降低了系统成本。
MTU3由8个通道的16位定时器组成,运行在和CPU同速的100HMz,有27个I/O口和3个单输入口,可以实现各种不同的PWM输出,脉宽检测和电机控制功能(10ns分辨率)。
8个定时器通道中的任一通道都可以输出三相PWM波形,并继承了电机控制需要的功能(如编码器输入和霍尔传感器输入),可以支持多种电机控制技术,广泛使用于消费类和工业领域。
此外,MTU3中PWM的占空比设置具有双缓存,这就可以在不增加CPU负担的情况下以10ns的分辨率保持PWM占空比。
GPT 是专为RX62T开发的16位 4通道 PWM 定时器。每个通道可以作为一个单相互补PWM波形发生器(带死区控制),或设置成为输出比较,或作为输入捕捉。通过同步使用三个通道,就可以实现三相电机控制。
RX62T还集成了增强的模拟输入功能,在使用电机向量控制时降低系统成本。如使用三电阻或单电阻电流检测实现无位置传感器向量控制。
RX62T MCU内部集成了两个12-位 A/D 转换单元和一个10-位 A/D 转换单元,可以采集最多20路模拟信号。转换时间是1微秒。
每个12位A/D转换单元包含4个通道,其中3个通道有独立的采样保持器(S/H),可以同时采集三路模拟信号,使得三电阻电流检测的采样更为简单、准确。
每个12位A/D转换单元中有1个通道具有双结果寄存器,在单电阻电流检测算法中,每个载波周期需要两次采样,双寄存器的设计可以分别存储两次采样的结果,使得系统设计更加简单,并降低了CPU的负荷。
每个12位A/D转换单元包含3个可调增益运放和3个窗口比较器。每个可调增益运放可以设置11级放大倍率(2倍、2.5倍、4倍等等),以配合不同的电机 输出。集成的窗口比较器将A/D转换器的输入电压和参考电平比较,在出现异常时可以切断PWM输出,中断CPU运行等。
请参照:RX62N群、RX621群和RX62T群产品规格。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。