蜂窝服务带宽的提高增加了全球对 5G 多输入/多输出 (MIM0) 解决方案的需求。 此瑞萨电子参考设计整体描述了该解决方案所需的复杂 RF 和定时布局。

系统优势:

  • Sub-6GHz 设备适用于小信号 RF 链,从RF 天线到 ADC,再到 Rx 和 DAC 到 PA,再到TX。
  • 同级最佳的先进定时产品,具有超低相位噪声和较低的杂散性抖动。
  • 支持输入时钟冗余,中到高时钟扇出,JESD204B/C 和 IEEE 1588 适用于增强公共无线电接口 (eCPRI)。
  • 单芯片同步和时钟生成。

目标应用:

  • 大规模5G MIMO
图像
5G MIMO Radio Solution