2020 年 8 月 5 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布进一步扩展其强大的射频放大器产品线,推出新产品F1490,可提供远低于竞品的静态电流(75mA)。F1490作为第二代高增益2级射频放大器,涵盖从1.8 GHz到5.0 GHz的关键sub-6GHz 5G频段。F1490为设计人员简化发射链路的器件选型、消除增益模块并保持增益余量,同时提供两种可选的增益模式,从而为系统设计带来更高灵活性、更低功耗和更强大性能。
瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen Yanduru表示:“F1490具有可选模式和超低功耗的高增益,同时保持了较高的OP1dB性能及2.4dB的噪声系数,能够满足客户5G massive MIMO预驱动级放大器中所需的所有系统级要求。我们很高兴能够通过瑞萨面向AAS、4G/5G基站和其它无线通信设备的放大器解决方案,继续推动LTE和5G领域的创新。”
F1490射频放大器设计可在1.8GHz和5.0GHz频率范围内运行,具有高增益、高线性度和高带宽的特性,非常适合FDD和TDD sub-6GHz 5G应用。F1490与当前设备引脚对引脚的兼容性同时降低了设计更新的成本。
F1490的关键特性
- 两种可选增益模式:39.5dB高增益或35.5dB低增益
- 38dBm的高性能OIP3和24dBm的OP1dB
- 射频频率范围为1.8GHz至5.0GHz
- 75mA超低静态电流
- 5V电源电压
- 最高 +115°C TCB 工作温度
当今更高的数据传输速率推动了对更高无线电信噪比的需求,这也意味着对瑞萨更高线性度射频组件的需求。瑞萨的专利射频解决方案具有独特的创新技术,可满足包括蜂窝4G/5G基站、通信系统、微波(RF/IF)、CATV以及测试和测量设备在内广泛应用不断发展的需求。瑞萨AAS解决方案包含接口放大器、低噪声放大器、开关和预驱动级放大器等,以超小尺寸和超高效率,满足massive MIMO的高性能发射与接收要求。 了解完整产品阵容,请访问瑞萨RF产品。
供货信息
F1490 3mmx3mm、16引脚QFN封装的样片现已供货,并将于2020年9月启动量产。更多信息(包括技术文档、工具和示例),请访问idt.com/F1490。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。