Quick-Connect IoT系统集成了用于MCU和传感器的模块化及标准化软硬件构件,进一步巩固瑞萨在物联网领域的优势

2021年7月8日

2021 年 7 月 7 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出创新物联网系统设计平台——Quick-Connect,可显著简化物联网系统的原型设计。瑞萨Quick-Connect IoT系统由标准化的板卡和接口组成,使设计者能够快速、轻松地将各种传感器连接至MCU开发板。该系统还提供可在板卡之间移植的核心软件构件,大大降低了编码要求。

作为Quick-Connect IoT系统的一部分,瑞萨电子与Digilent合作开发了全新Type 6A扩展I2C Pmod接口,以实现更广覆盖范围和更大灵活性。瑞萨已将Digilent的全新6A Pmod连接器标准化,用于新型Pmod传感器板和MCU开发套件。标准化还使设计人员能够非常灵活地为任何物联网原型设计选择优化产品组合。MCU板将带有双Pmod连接器,分别用于传感器Pmod和通信模块;Pmod亦可级联,实现更大灵活性。

瑞萨还为各种传感器重新定义了通用软件应用程序接口(API)和硬件抽象层(HAL)代码,并嵌入至瑞萨e2 studio集成开发环境中。现在,设计人员无需编写和测试数百行驱动程序代码,而仅需以图形方式选择他们的传感器并编写数行代码即可。所有集成与设置工作均在后台进行,缩短了开发时间。

瑞萨电子系统及解决方案市场部总监D.K Singh表示:“我们专注于解决方案的打造,使客户能够更迅速地将卓越的终端产品推向市场。例如,瑞萨开发的数百款‘成功产品组合’为客户提供了更高阶设计平台,从而降低设计风险并缩短开发时间。Quick-Connect IoT是我们专注于该技术领域的最新例证,未来我们将扩大其覆盖范围以支持更多板卡和产品。此外,拥有标准化的硬件连接平台也允许客户采用由第三方和其他供应商所开发的兼容Pmod。”

Digilent营销总监Talesa Bleything表示:“全新6A Pmod接口体现了我们致力于让系统原型设计更容易、更便捷的愿景。它符合I2C规范,具有可选的中断和复位引脚,以及可选的控制信号,为用户各种类型的系统开发带来更大灵活性。”

目前,Quick-Connect IoT包含10余款全新瑞萨Pmod传感器及其它模块化板卡,如空气质量传感器、流量传感器、生物感测、飞行时间、温度与其它传感元件等。同时,更多包括各种传感器和外围设备的瑞萨传感器Pmod也在开发中。RA、RX和RL78产品家族超过25款MCU开发板及套件可直接或通过瑞萨开发的小型转接板与新型Pmod 6A型标准相兼容;在不久的将来会同时支持RE和RZ开发板。客户可通过瑞萨的销售和样品发放渠道订购开发套件、传感器和转接板。

瑞萨电子高级副总裁Chris Allexandre表示:“我们的物联网领域客户需要的不仅仅是出色的MCU、传感器和软件;Quick-Connect IoT作为一款改变游戏规则的产品,强化了我们在物联网市场的优势。”

供货与更多产品信息

Quick-Connect IoT设计系统目前可通过瑞萨提供的各种硬件和软件产品获得。了解可用的板卡清单、软件下载链接、文献、操作视频等更多信息,请访问:http://www.renesas.com/quickconnect

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。