新产品结合专用加速器和高速48MHz CPU,实现RL78产品家族中最佳性能

2023年9月28日

2023 年 9 月 28 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,其广受欢迎的RL78微控制器(MCU)系列又添新成员RL78/G24,该系列包括适用于功耗敏感型应用的8位和16位产品。RL78/G24具有RL78系列所有产品中的最高性能,通过面向特定应用的灵活应用加速器(FAA)和工作频率高达48MHz的高速CPU提升性能。该产品还增强了外设功能,包括模拟和定时器功能,适用于电机控制、电源控制和照明控制。FAA可独立于CPU高效地执行逆变器控制、加密、传感和算术运算等任务,从而大幅提高处理速度。

Toshihiko Seki, Vice President of MCU Device Solution Division at Renesas表示:“我们很高兴能在广受欢迎的RL78系列中推出更高等级产品,这一系列目前在全球16位MCU市场中的占有率最高。凭借广泛的功能和规格,RL78系列使我们的客户能够实现高性能的同时,最大限度地降低成本。”

Osamu Ogura, Software Development Manager, Industrial System Development Division of TESSERA TECHNOLOGY INC., a Renesas eco-system partner表示:“常规来说,处理仅由CPU核心完成,CPU承受了很大的负担。为了实现高速处理和CPU负载之间的平衡需要相当长的时间。凭借RL78/G24附带的FAA功能,我们能够划分CPU和电源控制的通信处理。这使我们得以缩短整体开发时间。”

Brian McKay, Global Strategic Partner Manager, MathWorks表示:“我们与瑞萨的合作使开发人员能够使用基于模型的设计来提高系统性能,并在MCU上运行之前发现问题。Mutual客户可以在Simulink中使用RL78虚拟模型来获得各种功能,包括生成生产质量代码、处理器在环测试和维护数字线程。”

RL78/G24系列的关键特性

  • CPU工作频率达48MHz(最大值),FAA可独立于CPU运行
  • 12位A/D转换器,能够同时对3个通道进行采样,最大转换速度为1µs
  • 高速比较器,延迟时间典型值为50ns
  • 配备用于照明通信标准的DALI-2功能
  • 支持最高125°C
  • 紧凑型封装,最小3mm x 3mm封装选项

RL78/G24具备的待机功能可降低功耗。客户可以选择两种模式:HALT模式(功耗相比正常工作模式降低60%),和STOP模式(功耗相比HALT模式降低99%)。这些省电模式使设备总体功耗更低。

开发环境

与其它RL78产品类似,采用RL78/G24进行开发的开发人员可以使用Smart Configurator,通过图形用户界面(GUI)轻松生成外设功能的驱动程序代码。瑞萨还支持MATLAB/Simulink基于模型的开发。作为评估环境,用户还能够利用快速原型板(FPB),该板附Arduino Uno和Pmod™ Type 6A接口以及Grove连接器,可访问所有引脚。此外,仅需一根USB电线即可对设备进行调试和编程。瑞萨还提供面向电机应用与电源/照明应用的评估套件,非常适合对个别应用进行初步评估。

关于RL78产品家族

除了今天发布的高端RL78/G24产品外,低功耗RL78产品家族还包括新一代标准型号RL78/G23,具有增强电容式触摸功能和更低功耗的小引脚、小内存版本RL78/G22;以及支持125°C环境工作温度、面向8位、小引脚MCU市场的RL78/G15和RL78/G16。其中,RL78/G16采用10引脚3mm x 3mm封装,是具有高灵敏度触摸键的最小引脚数选择。得益于宽温度范围的工作容差,RL78/G16可以安装在高温处,从而实现更小的系统和更灵活的设计。

成功产品组合

瑞萨将RL78/G24与RAA227063智能栅极驱动器及其它模拟和电源产品相结合,创建了便携式电动工具解决方案。此解决方案集成了电机驱动器、电池组和电池充电器,可实现高效的电机驱动操作和准确可靠的电池管理。该解决方案是瑞萨“成功产品组合”的一部分。瑞萨“成功产品组合”将相互兼容的瑞萨产品优化并组合,实现无缝协作,以降低用户设计风险并缩短上市时间。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win

供货信息

RL78/G24现已上市。有关该产品及其开发工具的更多信息,请访问:www.renesas.com/rl78g24

瑞萨MCU优势

瑞萨电子作为业界第一大MCU供应商,年出货量超过35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。关于瑞萨电子MCU的更多信息,请访问:www.renesas.com/MCUs

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。