两大产品家族三大系列MCU全新产品为业界带来更广泛的电机控制解决方案

2023年5月30日

2023 年 5 月 30 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布面向电机控制应用领域发布三个全新MCU产品群,其中超过35种来自于RX和RA家族的新产品。这些新款MCU扩充了瑞萨包括多种MCU与MPU、模拟和电源解决方案、传感器、通信设备、信号调节器等的卓越电机控制产品组合。

瑞萨推出两款基于Arm® Cortex®-M的RA家族的全新MCU产品群。其中,RA4T1产品群可提供100 MHz性能,以及高达256KB的闪存和40KB的SRAM;全新RA6T3产品群工作频率为200MHz,同时提供256KB的闪存和40KB的SRAM。两个全新产品群均以电机控制应用为目标应用,具备一系列卓越特性与功能,包括用于加速的三角函数单元(TFU)、带有集成PGA的先进ADC,以及包括CAN FD在内的多种通信接口选择。瑞萨灵活配置软件包(FSP)均可支持这些新产品,可轻松移植其它RA产品的设计。

此外,瑞萨还推出RX产品家族的全新RX26T产品群,其工作频率为120MHz,具有高达512KB的闪存和64KB的SRAM。它们不仅可支持5V电源,提供高抗噪能力和控制精度,而且还能够提供TFU、片上定时和中断控制功能。使用热门产品RX24T MCU的用户,可轻松将其设计扩展至全新的RX26T产品,以充分发挥现有设计软件的优势,同时实现性能与控制效率的双重提升。

瑞萨在嵌入式电机控制处理领域的卓越地位

瑞萨早在十多年前就推出了专为电机控制而设计的MCU,目前已向全球数千家用户交付超过11亿颗嵌入式电机控制处理器。除了RX和RA产品家族以外,瑞萨还提供16位RL78 MCU和64位RZ MPU,并面向电机应用进行优化。2022年,瑞萨面向电机控制推出业界首款基于RISC-V的ASSP

瑞萨电子高级副总裁兼MCU事业部总经理Roger Wendelken表示:“多年来,世界领先的家用电器、工业设备,以及楼宇和办公自动化供应商都选择采用瑞萨技术进行相关的电机控制处理。我们不仅打造了业界最广泛的产品阵容以及综合全面的技术组合,同时借助出色的研发能力交付各类完善解决方案,涵盖用户所需的一系列关键功能。此外,对于电机控制而言,瑞萨电子的产品品质亦是有口皆碑。”

富士经济高级研究员山西孝信表示:“随着新兴国家工业化和机械自动化技术的不断进步,工业电机市场预计将强势增长。该应用市场还将受益于整个行业范围内新制造设施的增加——以应对地缘政治风险。值得一提的是,机器人、电子元件制造设备和电动工具等领域也存在着巨大的市场潜力,这都将为MCU产品的广泛采用提供助力。我们期望,瑞萨能够凭借可满足不同用户需求的多样化电机控制MCU,为该行业的加速发展贡献一臂之力。”

所有这些新款MCU均支持瑞萨灵活电机控制开发套件,能够轻松评估采用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制,并且还可支持瑞萨电机工作台(Renesas Motor Workbench)开发工具。通过提升电机控制的效率,瑞萨MCU可在终端系统中节约能耗。

RA4T1产品群MCU的关键特性

  • 100 MHz Arm® Cortex®-M33 CPU内核,支持TrustZone®技术
  • 128KB至256KB闪存,以及40KB SRAM
  • 包括32至64引脚封装
  • 集成三角函数单元作为硬件加速器
  • 集成先进模拟功能,包括12位ADC、可编程增益放大器、高速比较器,和12位DAC

RA6T3产品群MCU的关键特性

  • 200 MHz Arm® Cortex®-M33 CPU内核,支持TrustZone®技术
  • 256KB闪存和40KB SRAM
  • 包括32至64引脚封装
  • 集成先进模拟功能,包括12位ADC、可编程增益放大器、高速比较器,和12位DAC
  • 集成多种通信选项,包括USB 2.0全速设备、CAN FD、I3C、SCI,和SPI

RX26T产品群MCU的关键特性

  • 业界领先的实时性能:120 MHz主频,零等待闪存访问
  • 支持5V电源:高抗噪能力及高模拟输入动态范围
  • 在单芯片上通过FOC和PFC控制支持双电机:120 MHz PWM(2个三相互补通道+2个单相互补通道),三个12位ADC
  • 电路板小型化/BOM缩减:内置高速片上振荡器,小型QFN封装(48-HWQFN:7mm x 7mm,64-HWQFN:9mm x 9mm)
  • 高度安全性:双区闪存可在不关闭系统的情况下重写数据;可信安全IP-Lite降低信息泄漏风险
  • 高速通信:新一代CAN FD和I3C基本支持
  • 配备120MHz的最新CPU内核RXv3(721CoreMark)

成功产品组合

瑞萨针对全新MCU设计了多款“成功产品组合”:高功率、紧凑型BLDC电机控制设计采用RA4T1 MCU和RAA227063智能栅极驱动器IC来控制3相无传感器BLDC电机;带有图腾柱交错式PFC的数字电源转换包含RX26T MCU与RAA223011 700V AC/DC稳压器以及其它瑞萨组件;电动自行车系统解决方案将RA6T3 MCU与电源和BMS器件相结合,为任何类型的电动自行车提供完整解决方案。瑞萨“成功产品组合”依托于相互兼容且可无缝协作的器件,同时采用经过技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,加快产品上市进程。基于其产品阵容中的各类产品,瑞萨现已推出超过400款“成功产品组合”,旨在帮助用户推动设计流程,加快产品上市进程。更多信息,请访问: https://www.renesas.com/win

供货信息

全新MCU产品群及相关开发工具包现可从瑞萨及其授权分销商处购买。更多信息,请访问:www.renesas.com/RA4T1www.renesas.com/RA6T3,和 www.renesas.com/RX26T

瑞萨MCU优势

作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。关于瑞萨电子MCU的更多信息,请访问: www.renesas.com/MCUs

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。