客户现可以在VS Code中设计和调试瑞萨嵌入式处理器的软件,与瑞萨自有e2 studio IDE相辅相成
2023 年 8 月 1 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布其客户现可以使用Microsoft® Visual Studio Code(VS Code)开发瑞萨全系列微控制器(MCU)和微处理器(MPU)。瑞萨已为其所有嵌入式处理器开发了工具扩展,并将其发布在Microsoft VS Code网站上,使习惯于使用这款流行的集成开发环境(IDE)和代码编辑器的大量设计师能够在他们熟悉的开发环境中工作。
VS Code IDE简化并加速了跨多种平台和操作系统的代码编辑。通过提供对VS Code的支持,瑞萨现在使得更多设计师能够使用瑞萨产品创建高效的嵌入式解决方案。VS Code与瑞萨自有的强大而灵活的e2 studio IDE相互补充,后者被全球数千名设计师所使用。
瑞萨现在支持客户使用Visual Studio Code来开发和调试其8/16位RL78和32位RA、RX和RH850 MCU,以及64位RZ MPU与R-Car系列SoC的嵌入式软件。瑞萨嵌入式处理器面向汽车、物联网、工业自动化、家电、医疗保健等应用领域。
Akiya Fukui, Vice President and Head of the Software Development Division at Renesas表示:“作为全球MCU供应商,瑞萨电子拥有庞大而忠实的客户群,他们大多采用我们强大的e2 studio IDE来开发应用程序。通过提供对VS Code的支持,将有更多的设计师能够使用瑞萨处理器开发嵌入式应用。”
Marc Goodner, Principal Product Manager, Microsoft表示:“我们欢迎嵌入式处理器市场的佼佼者瑞萨电子加入Visual Studio Code社区。数百万使用VS Code的开发者现在可以使用瑞萨广泛且高效的MCU和MPU产品线。”
用户可以免费下载VS Code,包括源代码的访问权限。他们能够借助GitHub pull request扩展来创建源代码库,然后使用VS Code查看和编辑源代码。他们还可利用不断发展的扩展功能,使用简单的用户界面或灵活的命令接口。
供货信息
瑞萨MCU和MPU的工具扩展即日起可在Microsoft VS Code网站和https://www.renesas.com/software-tool/renesas-extension-of-vscode获得。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子每年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年设计智能、安全MCU的经验,并具有双产线生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家合作伙伴组成的庞大生态系统。关于瑞萨电子MCU的更多信息,请访问:www.renesas.com/MCUs。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。