2016年2月10日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布RL78网络模拟器开发成功,这是一款用于行业领先的低功耗RL78系列微控制器(MCU,注释1)的开发辅助工具。RL78网络模拟器在瑞萨电子网站 ( http://cn.renesas.com/RL78-WebSimulator) 上运行,目前已开放使用。
瑞萨电子将首先发布一个支持RL78/G13系列的版本,该系列在RL78族产品中通用性较高,后续将其扩展至其他瑞萨电子微控制器。系统开发人员可随时在瑞萨电子网站上免费利用该模拟器执行任务,例如原型机开发或对基于瑞萨电子微控制器的系统进行电流消耗模拟。
近来,微控制器集成开发环境已实现了更高的性能,功能也更加丰富。由此便导致了准备时间延长,主机负荷大幅增加,而且使用也更加复杂。其他问题包括需要采 购整套开发工具用于早期开发阶段的微控制器评估。此外,为了测量微控制器的功率消耗,还需要一个工作系统,从而计算各种外设功能的电流值。
为创造一个基于云的集成开发环境,瑞萨开发了一款易于使用的虚拟开发板模拟器和两款电流消耗工具。两款电流消耗工具分别为“消耗电流模拟器”,用于分析应用程序并精确计算电流消耗;以及“消耗电流计算器”,系统开发人员可以用其指定操作条件,在编程开始前计算电流消耗。
(1) 虚拟开发板模拟器功能,可在早期开发阶段快速并免费构建评估环境
在集成开发环境中选择RL78/G13 I/O面板激活模拟器功能,使用RL78/G13启动工具包中的虚拟开发板。开发人员此时可操作I/O如虚拟开发板上的开关输入、LED输出及电位器输入。此外,还可以在管脚监视窗口观察管脚电平。
(2) 高精度“消耗电流模拟器”支持峰值电流降低与电池寿命的计算
消耗电流模拟器在集成开发环境中加入了一个电流消耗插件。它可以分析应用程序,并计算在各个程序执行步骤中的电流消耗变化。也可以计算平均电流和峰值电 流,这在研究平滑峰值电流和计算电池寿命中非常有用。通过在图形用户界面(GUI)上设置外设功能的操作条件,系统开发人员可以无需编程,使用“消耗电流 计算器”确定电流消耗特征。
(3) 未来基于云的集成开发环境将有助于缩短早期开发评估周期
传统上,集成开发环境必须要下载并安装至主机。而未来瑞萨电子的集成开发环境将在云上运行,开发人员可随时在需要时使用。
为了鼓励更多的系统制造商在其系统中使用瑞萨电子微控制器,瑞萨电子已着手开发简化基于瑞萨电子微控制器编程的原型机开发工具。基于这一方针,瑞萨电子将进一步扩大新型网络模拟器的服务产品,包括创建完整的基于云的环境,功能扩展,并支持诸如RX系列的其他瑞萨电子产品。
(注释1)RL78族产品具备行业领先的功率效率,并拥有广泛的产品线,管脚数量涵盖10-128的范围,ROM容量最高可达512KB。集成了众多功能,例如在32MHz可精确至±1%的高速片上振荡器,而低压检测电路则有助于降低整个系统的成本。
备注:所有注册商标或商标均为其各自所有者的资产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。