2017年11月13日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布扩展其广受欢迎的RX65N/RX651 微控制器 (MCU)系列产品,以满足工业自动化、楼宇自动化和智能表计系统更高的安全需求。扩展的微控制器集成了Trusted SecureIP(TSIP),以及用于工业和网络控制系统的增强型可靠闪存功能和人机界面(HMI)。
瑞萨电子高端MCU事业部的高级总监TimBurgess表示:“工业控制系统开发人员在选用产品时,对安全性、可靠性和连接性的重视程度已与高性能和高质量相当。扩展的RX65N/RX651MCU系列为工业系统制造商提供了工业系统运行所需的高可靠性、高能效和强化的连接性,同时为连接需求日益增强的环境中的边缘设备提供了更强的安全性和连接性。”
随着在工业物联网(IIoT)边缘运行的设备不断增多,系统制造商对网络连接安全性和可靠性的需求越来越高,包括安全的移动固件更新。扩展的 RX65N/RX651系列产品可满足此类不断提高的安全性和可重复编程的需求,提供集成的 TSIP、增强的闪存保护和其它先进技术,以创建一个优于市场同类解决方案并通过加密算法验证程序(CAVP) 认证的安全和稳定的集成解决方案。反过来, 这些安全技术的升级也可以通过安全的网络通信实现现场无缝闪存固件更新。
- 集成了Trusted Secure IP (TSIP)
具备增强型安全特性的新型MCU基于高性能RXv2核,采用了40纳米工艺,使CPU能达到4.55 Core Mark/MHz的高效率。通过将TSIP集成到新型MCU中,系统控制工程师可通过三项新功能实现设备操作的高可信等级:
o 通过TSIP保护加密密钥
o 将AES、3DES、SHA和TRNG等加密硬件加速器整合至TSIP中
o 通过闪存区域保护功能保护启动代码
TSIP已通过CAVP认证,确保客户使用高安全级别的设备。
- 为IIoT提供优化的网络连接和HMI功能
瑞萨电子针对工业环境的连接性优化了新型RX65N/RX651 MCU。新的MCU提供网络连接和HMI支持,使其可以:
o 从工厂内外监视机器的运行状态
o 交换数据以更改生产指令
o 重新编程MCU的内存以更新设备设置
设计工程师经常被要求将小型薄膜晶体管(TFT)显示器集成到他们的物联网边缘设备或系统控制应用中。用户可以使用这些显示屏通过先进且低成本HMI解决方案监视机器的运行情况。RX65N/RX651具有嵌入式TFT控制器和集成的二维(2D)图形加速器,可提供先进的图形特性和高性能的应用程序,是显示控制的理想解决方案。在选择WQVGA显示尺寸时,可将640KB大容量的芯片上RAM用作显示帧缓冲器,从而节省外部RAM,实现成本优化的设计。
- 无缝的现场固件更新
与其它的物联网设备相比,工业应用专为长期运行而设计,其中涉及如现场的固件更新等独特且具有挑战性的要求。新型RX65N/RX651 MCU具有支持BOG(后台操作)和SWAP功能的双组闪存,可帮助系统和网络控制制造商安全可靠地执行现场固件更新。
- 通过固件集成技术 (FIT) 实现嵌入式驱动程序和可移植性
FIT是一个整体的概念,强调RX65N/RX651 MCU之间的嵌入式外设功能模块驱动器和可移植性改进。该技术旨在减轻使用RX MCU系列的软件开发中的程序开发和资源管理负担。FIT为RX系列的外设驱动器和中间件提供了一个通用的应用程序接口,该接口基于可靠的板级支持包,控制如初始化MCU、时钟和电路板设置等功能的常用信息。FIT适用于所有的RX设备,并完整集成到开发环境中。
- 扩大RX生态系统,增加设计支持
瑞萨电子扩大了其强大的RX开发环境来帮助工程师快速启动开发工作。新款Envision套件提供了一个评估环境,使工程师可以轻松地对MCU性能进行基准测试,并开始开发自己的软件。新型 RX65N瑞萨电子入门条件套件 (RSK) 包括带有 MCU、显示器、片上调试器的开发板、试用版瑞萨电子 C 编译器和集成开发环境 (IDE) , 使工程师能够在几分钟内完成评估和开发工作。
RX系列的用户,还可使用生态系统合作伙伴提供的多种工具,例如用于显示方案设计的简单易用的GUI(图形用户界面)工具。
扩展的RX65N /RX651 MCU、瑞萨电子 RX65N入门套件,以及Envision套件现已上市。
关于RX65N/RX651 MCU扩展阵容的主要产品规格,请参阅规格表(PDF: 84 KB)。
查看更多产品信息,请访问https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx600/rx65n-651.html
(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。